This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:测量 HF 频率(将时钟映射到 GPIO 引脚)

Guru**** 670830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1291618/cc1352r-measure-hf-frequency-map-clock-to-gpio-pin

器件型号:CC1352R

嗨、

有没有更直接的方法来测量 HF 48MHz 时钟的频率。 而不是如本文所述通过射频进行测量 https://www.ti.com/lit/an/swra640g/swra640g.pdf?ts = 1699879079788&ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F 

我正在寻找一种更直接的方式、如这样(将时钟直接映射到 GPIO):  

#包含

IOCPortConfigureSet (IOIDn、IOC_PORT_AON_CLK32K、IOC_STD_OUTPUT);

AONIOC32kHzOutputEnable();

也许是通过手动设置一些寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    可以将32kHz 时钟路由到 GPIO 而不是48 MHz 时钟信号。

    测量48 MHz 晶体频率偏移的最简单方法是使用频谱分析仪测量作为未调制 Tx 载波的射频信号。