This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:如果主收集器因某种问题而无法管理网络、网络中的传感器是否会成为备份收集器

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1291519/launchxl-cc1352p-can-a-sensor-in-the-network-become-a-backup-collector-if-the-main-collector-due-to-some-issue-fail-to-manage-the-network

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

您好!

我有一个使用 TI 15.4 Stack (跳频模式)的网络。 我的问题是、如果主主收集器无法管理网络、传感器是否可以成为备份收集器。

我试图在网上寻找答案、也在四人论坛上寻找答案、但运气不好。 我仅浏览过本文档 https://www.ti.com/lit/an/swra734/swra734.pdf?ts = 1682000436204&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC1312R&_ticdt=MTY5OTg2NTk1N3wwMTg4NzIxODhhNmYwMDFlNTlkNDUwNzg2ZmE0MDUwNmYwMDIzMDY3MDBiZDB8R0ExLjEuMTkzNDc0OTUyNS4xNjg1NTQxMzky
这与网络中的多个主器件有关。 我不希望网络中有多个主控方、而希望其中一个传感器成为备用收集器、直至主控方再次上线。

此致、  
哈姆扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    15.4 Stack 不支持此功能。 不幸的是、您需要自己应用此功能。  

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin Ademi:

    嗯、有没有任何资源可以提供帮助?

    尊重,
    哈姆扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是没有。 我们提供的最接近的功能是有关如何实现您之前提到的多个收集器/主器件的应用手册

    此致、

    马尔文