This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:是否可以将 UART 添加到 MCUBoot 示例?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1291502/lp-cc1312r7-its-possible-to-add-uart-to-mcuboot-example

器件型号:LP-CC1312R7
主题中讨论的其他器件:CC1312R7

您好!

如前所述: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1276823/cc1312r7-update-throught-serial-port-modify-bim-or-modify-bootloader Im 编写引导加载程序+应用程序以与 CC1312R7配合使用。

我已经成功开发了一个应用程序来上传一个认为该应用程序的新固件版本、但我想在应用程序损坏的情况下通过引导加载程序进行这项操作。 当我将 UART 和 NVS 驱动程序添加到 mcu_boot 项目并对其进行初始化时、问题就会出现 、直到引导加载程序跳转到以下位置的应用程序映像:(void (*)(void))(*(vector_table + 1)))();

然后系统进入 faultISR 并被卡住、是否存在某种不兼容问题?

另在 MCUboot 主题中、MCU 的映像生成器是用于引导映像、还是只是对其进行签名?