This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:7.10 SDK 自定义 DMM + BLE 支持失败

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1291046/cc1352r-7-10-sdk-custom-dmm-ble-support-fails

器件型号:CC1352R

您好!
我尝试在7.10 SDK 中添加定制的 DMM + BLE。 当我 通过 GapAdv_setParam (advHandleLegacy、GAP_ADV_PARAM_PRIMARY_INTERVAL_MIN 和&advInterval)设置广播间隔时; 不起作用。 出现了什么问题。


谢谢。
阿里亚·艾哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aria

    请更加具体地说明您已经实现了哪些功能以及它是如何失败的。

    您说自定义 DMM + BLE 是什么意思? 您是否指的是专有+ BLE? 请不要使用旧的 SDK (6.20或更早版本)
    具有 PPROP + BLE 的 DMM 示例(DMM WSN 节点+ BLE 简单外设)

    你是否有一些有效的东西,然后你改变的东西,所以它不工作或 ITN 根本不工作?
    你说"不工作"是什么意思? 应用程序如何出现故障?

    Siri