This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:命令序列不发送

Guru**** 2928470 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1283998/cc1125-command-sequence-does-not-transmit

器件型号:CC1125

将以前的(正在工作的)项目从 AVR 移植到 STM32。

这是命令序列(包括所有寄存器值的回读-与应写入的值匹配)

"Wr"是一个寄存器写入、"rd"是一个寄存器读取、"cm"是一个命令选通。

这是一个连接到 BOOSTXL CC1125的 STM32 Discovery 板。

[2023-10-18 22:40:09.584] SPI rd 0x2F8F: 0x58; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:09.584] 
[2023-10-18 22:40:09.584] SPI rd 0x2F90: 0x21; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:09.584] 
[2023-10-18 22:40:17.583] SW1 closed: Tx Unmod
[2023-10-18 22:40:17.584] 
[2023-10-18 22:40:17.584] cc_tcxo_on 1
[2023-10-18 22:40:17.584] 
[2023-10-18 22:40:17.695] SPI cm 0x0030: ; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.695] 
[2023-10-18 22:40:17.695] SPI cm 0x0036: ; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.695] 
[2023-10-18 22:40:17.711] SPI wr 0x0000: 0xB0; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.711] 
[2023-10-18 22:40:17.711] SPI wr 0x0001: 0x08; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.711] 
[2023-10-18 22:40:17.711] SPI wr 0x0002: 0xB0; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.728] 
[2023-10-18 22:40:17.728] SPI wr 0x0003: 0x09; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.728] 
[2023-10-18 22:40:17.728] SPI wr 0x0008: 0x08; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.728] 
[2023-10-18 22:40:17.728] SPI wr 0x000B: 0x0A; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.728] 
[2023-10-18 22:40:17.728] SPI wr 0x000C: 0x1C; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.728] 
[2023-10-18 22:40:17.728] SPI wr 0x000D: 0x00; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.742] 
[2023-10-18 22:40:17.742] SPI wr 0x000F: 0x33; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.742] 
[2023-10-18 22:40:17.742] SPI wr 0x0010: 0xC6; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.742] 
[2023-10-18 22:40:17.742] SPI wr 0x0011: 0x10; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.742] 
[2023-10-18 22:40:17.742] SPI wr 0x0013: 0x05; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.742] 
[2023-10-18 22:40:17.742] SPI wr 0x0014: 0x3F; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.742] 
[2023-10-18 22:40:17.742] SPI wr 0x0015: 0x75; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.758] 
[2023-10-18 22:40:17.758] SPI wr 0x0016: 0x10; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.758] 
[2023-10-18 22:40:17.758] SPI wr 0x0017: 0x20; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.758] 
[2023-10-18 22:40:17.758] SPI wr 0x001C: 0xA9; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.758] 
[2023-10-18 22:40:17.758] SPI wr 0x001D: 0xCF; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.758] 
[2023-10-18 22:40:17.758] SPI wr 0x001E: 0x00; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.775] 
[2023-10-18 22:40:17.775] SPI wr 0x0020: 0x0B; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.775] 
[2023-10-18 22:40:17.775] SPI wr 0x0021: 0x14; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.775] 
[2023-10-18 22:40:17.775] SPI wr 0x0026: 0x03; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.775] 
[2023-10-18 22:40:17.775] SPI wr 0x0027: 0x00; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.775] 
[2023-10-18 22:40:17.775] SPI wr 0x0028: 0x40; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.775] 
[2023-10-18 22:40:17.775] SPI wr 0x2F00: 0x00; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.792] 
[2023-10-18 22:40:17.792] SPI wr 0x2F01: 0x22; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.792] 
[2023-10-18 22:40:17.792] SPI wr 0x2F11: 0x05; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.792] 
[2023-10-18 22:40:17.792] SPI wr 0x2F12: 0x00; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.792] 
[2023-10-18 22:40:17.792] SPI wr 0x2F13: 0x5F; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.792] 
[2023-10-18 22:40:17.792] SPI wr 0x2F17: 0x0E; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.807] 
[2023-10-18 22:40:17.807] SPI wr 0x2F19: 0x03; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.807] 
[2023-10-18 22:40:17.807] SPI wr 0x2F1B: 0x33; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.807] 
[2023-10-18 22:40:17.807] SPI wr 0x2F1D: 0x17; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.807] 
[2023-10-18 22:40:17.807] SPI wr 0x2F1F: 0x50; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.807] 
[2023-10-18 22:40:17.807] SPI wr 0x2F20: 0x6E; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.807] 
[2023-10-18 22:40:17.807] SPI wr 0x2F21: 0x14; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.822] 
[2023-10-18 22:40:17.822] SPI wr 0x2F22: 0xAC; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.822] 
[2023-10-18 22:40:17.822] SPI wr 0x2F32: 0x0E; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.822] 
[2023-10-18 22:40:17.822] SPI wr 0x2F34: 0xC7; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.822] 
[2023-10-18 22:40:17.822] SPI wr 0x2F36: 0x07; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.822] 
[2023-10-18 22:40:17.822] SPI wr 0x2F92: 0x10; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.839] 
[2023-10-18 22:40:17.839] SPI wr 0x2F9F: 0x00; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.839] 
[2023-10-18 22:40:17.839] SPI wr 0x002B: 0x7F; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.839] 
[2023-10-18 22:40:17.839] SPI wr 0x2F0C: 0x3D; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.839] 
[2023-10-18 22:40:17.839] SPI wr 0x2F0D: 0x9D; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.839] 
[2023-10-18 22:40:17.839] SPI wr 0x2F0E: 0x47; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.839] 
[2023-10-18 22:40:17.839] SPI wr 0x2F0A: 0xFF; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.854] 
[2023-10-18 22:40:17.854] SPI wr 0x2F0B: 0xEC; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.854] 
[2023-10-18 22:40:17.854] SPI wr 0x0019: 0x00; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.854] 
[2023-10-18 22:40:17.854] SPI wr 0x0018: 0xA6; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.854] 
[2023-10-18 22:40:17.854] SPI wr 0x0012: 0x06; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.854] 
[2023-10-18 22:40:17.854] SPI wr 0x0013: 0x65; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.870] 
[2023-10-18 22:40:17.870] SPI wr 0x2F91: 0x08; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:17.870] 
[2023-10-18 22:40:17.870] SPI rd 0x0000: 0xB0; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.870] 
[2023-10-18 22:40:17.870] SPI rd 0x0001: 0x08; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.870] 
[2023-10-18 22:40:17.870] SPI rd 0x0002: 0xB0; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.870] 
[2023-10-18 22:40:17.870] SPI rd 0x0003: 0x09; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.870] 
[2023-10-18 22:40:17.870] SPI rd 0x0008: 0x08; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.886] 
[2023-10-18 22:40:17.886] SPI rd 0x000B: 0x0A; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.886] 
[2023-10-18 22:40:17.886] SPI rd 0x000C: 0x1C; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.886] 
[2023-10-18 22:40:17.886] SPI rd 0x000D: 0x00; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.886] 
[2023-10-18 22:40:17.886] SPI rd 0x000F: 0x33; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.886] 
[2023-10-18 22:40:17.886] SPI rd 0x0010: 0xC6; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.886] 
[2023-10-18 22:40:17.901] SPI rd 0x0011: 0x10; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.901] 
[2023-10-18 22:40:17.901] SPI rd 0x0013: 0x65; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.901] 
[2023-10-18 22:40:17.901] SPI rd 0x0014: 0x3F; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.901] 
[2023-10-18 22:40:17.901] SPI rd 0x0015: 0x75; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.901] 
[2023-10-18 22:40:17.901] SPI rd 0x0016: 0x10; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.901] 
[2023-10-18 22:40:17.901] SPI rd 0x0017: 0x20; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.917] 
[2023-10-18 22:40:17.917] SPI rd 0x001C: 0xA9; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.917] 
[2023-10-18 22:40:17.917] SPI rd 0x001D: 0xCF; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.917] 
[2023-10-18 22:40:17.917] SPI rd 0x001E: 0x00; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.917] 
[2023-10-18 22:40:17.917] SPI rd 0x0020: 0x0B; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.917] 
[2023-10-18 22:40:17.917] SPI rd 0x0021: 0x14; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.917] 
[2023-10-18 22:40:17.917] SPI rd 0x0026: 0x03; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.933] 
[2023-10-18 22:40:17.933] SPI rd 0x0027: 0x00; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.933] 
[2023-10-18 22:40:17.933] SPI rd 0x0028: 0x40; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.933] 
[2023-10-18 22:40:17.933] SPI rd 0x2F00: 0x00; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.933] 
[2023-10-18 22:40:17.933] SPI rd 0x2F01: 0x22; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.933] 
[2023-10-18 22:40:17.933] SPI rd 0x2F11: 0x05; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.950] 
[2023-10-18 22:40:17.950] SPI rd 0x2F12: 0x00; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.950] 
[2023-10-18 22:40:17.950] SPI rd 0x2F13: 0x5F; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.950] 
[2023-10-18 22:40:17.950] SPI rd 0x2F17: 0x0E; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.950] 
[2023-10-18 22:40:17.950] SPI rd 0x2F19: 0x03; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.950] 
[2023-10-18 22:40:17.950] SPI rd 0x2F1B: 0x33; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.950] 
[2023-10-18 22:40:17.950] SPI rd 0x2F1D: 0x17; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.965] 
[2023-10-18 22:40:17.965] SPI rd 0x2F1F: 0x50; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.965] 
[2023-10-18 22:40:17.965] SPI rd 0x2F20: 0x6E; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.965] 
[2023-10-18 22:40:17.965] SPI rd 0x2F21: 0x14; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.965] 
[2023-10-18 22:40:17.965] SPI rd 0x2F22: 0xAC; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.965] 
[2023-10-18 22:40:17.965] SPI rd 0x2F32: 0x0E; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.984] 
[2023-10-18 22:40:17.984] SPI rd 0x2F34: 0xC7; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.984] 
[2023-10-18 22:40:17.984] SPI rd 0x2F36: 0x07; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.984] 
[2023-10-18 22:40:17.984] SPI rd 0x2F92: 0x10; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.984] 
[2023-10-18 22:40:17.984] SPI rd 0x2F9F: 0x00; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.984] 
[2023-10-18 22:40:17.984] SPI rd 0x0014: 0x3F; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.984] 
[2023-10-18 22:40:17.984] SPI rd 0x0015: 0x75; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.997] 
[2023-10-18 22:40:17.998] SPI rd 0x0016: 0x10; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.998] 
[2023-10-18 22:40:17.998] SPI rd 0x002B: 0x7F; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.998] 
[2023-10-18 22:40:17.998] SPI rd 0x2F0C: 0x3D; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.998] 
[2023-10-18 22:40:17.998] SPI rd 0x2F0D: 0x9D; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:17.998] 
[2023-10-18 22:40:17.998] SPI rd 0x2F0E: 0x47; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:18.018] 
[2023-10-18 22:40:18.018] SPI rd 0x2F0A: 0xFF; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:18.018] 
[2023-10-18 22:40:18.018] SPI rd 0x2F0B: 0xEC; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:18.018] 
[2023-10-18 22:40:18.018] SPI rd 0x0019: 0x00; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:18.018] 
[2023-10-18 22:40:18.018] SPI rd 0x0018: 0xA6; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:18.018] 
[2023-10-18 22:40:18.018] SPI rd 0x0012: 0x06; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:18.018] 
[2023-10-18 22:40:18.018] SPI rd 0x0013: 0x65; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:18.032] 
[2023-10-18 22:40:18.032] SPI rd 0x2F91: 0x0A; sta 0x00
[2023-10-18 22:40:18.032] 
[2023-10-18 22:40:18.032] SPI cm 0x0035: ; sta 0x0F
[2023-10-18 22:40:18.032] 
[2023-10-18 22:40:18.032] cc_txpa_on 1
[2023-10-18 22:40:18.032] 
[2023-10-18 22:40:18.032] SPI cm 0x003D: 

在最后的0x35选通脉冲(STX)之后、看不到 Tx

在 STX 之后、0x3D 选通脉冲(SNOP)挂起:没有来自 CC1125的回复-所以从未变为低电平。

我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于所有寄存器写入和寄存器读取、该值是否为低电平、而对于 SNOP 是否为低电平?  

      与 AVR 相比、STM32 Discovery 板是如何连接到 BOOSTXL CC1125的?

    您是否已验证电路板是否正确通电等。 连接到 Studio 后、评估板是否正常工作?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有寄存器写入和寄存器读取是否都降低了,但对于 SNOP 是否降低了?

    是-所有其他寄存器访问和命令选通。

    SNOP 在那里以获得 STX 之后的状态-应该确认 CC1125在 TX 中

      与 AVR 相比、STM32 Discovery 板是如何连接到 BOOSTXL CC1125的?

    [/报价]

    相同的连接:SPI 和 GPIO 至 P2和 P3接头引脚;处理器板至 P2的连接为5V 5V 5V

    您是否确认主板已正确通电等

    稳压器输出端存在3V3、并且它对 SPI 做出响应 似乎是一个很好的迹象?

    连接到 Studio 时,主板是否工作正常?

    将再次检查...

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请首先检查 Studio 以确保电路板正常。

    此外、您能否使用逻辑分析仪并为我提供一些图、其中显示了在写入寄存器和读回寄存器时所有4条 SPI 线路?

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该电路板使用 Studio 工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ATM 没有逻辑分析仪、但这里有一些示波器布线

    1.读取 PARTNUMBER 扩展寄存器-完成传输:

    SPI 时钟为6MHz。

    2. 读取 PARTNUMBER 扩展寄存器-放大到寄存器地址字节并读取应答:

    3. STX 选通-完整事务:

    4. STX 频闪- 细节:

    5. SNOP 选通脉冲(在 STX 之后):

    这就是为什么会达到高电平并永远保持高电平的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试进行以下练习吗?

    您的软件唯一应该做的事情是:

    SRES
    STX
    while(1)
    {
        SNOP
    }

    则 SPI + GDO0应如下所示:

    EXT_OSC_EN 应取消置位、然后在 SRES 选通和 MISO (CHIP_RDYn)应上拉至高电平后立即再次置位)

    执行 STX 选通时、应经过一些时间才能再次将 CHIP_RDYn 拉至低电平并可以发送选通脉冲。

    当执行 SNOP 选通时、MISO 首先是0x5F (稳定)、然后是0x4F (校准)、接着是0x5F (稳定)、然后再报告0x2F (TX)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、什么是 GDO0?

    您的软件唯一需要做的就是以下[/报价]

    因此根本没有寄存器设置-只有这3个选通脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只剩下 SRES、STX、SNOP、

    调试跟踪为:

    [2023-10-25 12:56:21.191] SPI cm 0x0030: ; sta 0x0F
    [2023-10-25 12:56:21.191] 
    [2023-10-25 12:56:21.191] SPI cm 0x0035: ; sta 0x0F
    [2023-10-25 12:56:21.204] 
    [2023-10-25 12:56:21.204] SPI cm 0x003D: ; sta 0x2F
    [2023-10-25 12:56:21.204] 
    [2023-10-25 12:56:21.204] SPI cm 0x003D: ; sta 0x2F
    [2023-10-25 12:56:21.204] 
    [2023-10-25 12:56:21.204] SPI cm 0x003D: ; sta 0x2F
    [2023-10-25 12:56:21.204] 
    [2023-10-25 12:56:21.204] SPI cm 0x003D: ; sta 0x2F
    [2023-10-25 12:56:21.204] 
    [2023-10-25 12:56:21.204] SPI cm 0x003D: ; sta 0x2F
    :
    :
    

    我认为调试输出(UART)会减慢到足以使向 SMOP 报告的状态直接变为2F;即 TX。

    取出 UART 调试、我看到:

    这确实看起来像是前五个返回5F 的 SNOP;即稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将状态记录到阵列:

    • STATUS[0]是 SRES 的状态;
    • STATUS[1]来自 STX;
    • 状态[2] 来自 SNOP

    所以我得到了

    • 0f -空闲-来自 SRES 和 STX
    • 5f -趋稳-来自前两个 SNOP;
    • 4F -通过接下来的七个 SNOP 进行校准;
    • 5f -稳定- 再次来自下两个 SNOP;
    • 2F - TX -来自所有以下 SNOP。

    这符合预期。

    我想这显示了设置没有什么根本问题? 所以问题必须发生在我的设置顺序中吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上面、我将 SCLK 降至750kHz

    回到6MHz、我得到:

    • 0f -空闲-来自 SRES 和 STX;
    • 5f -趋稳-从第1次 4个 SNOP;
    • 4F -校准-从下一个  ten  SNOP;
    • 5F -趋稳- 再次从下一个开始 三个 SNOP;
    • 2F - TX -来自所有以下 SNOP。

    这同样看起来像预期的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到您的设置有任何问题、而且、我想这些设置与您使用 AVR 时的设置完全相同、对吧?

    您说过您已将 SPI 和 GPIO 连接到接头、但复位该怎么办?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想这些设置与您使用 AVR 时完全相同,对吗?

    它们应该是-但是在移植过程中总是有可能出现错误/遗漏...

    那么复位呢?

    [/报价]

    是的、已连接 RESET -并保持高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2023_2D00_1024_2D00_1304-SmartRF-Studio-vs-STM32.xlsx

    将 SmartRF Studio 发送的配置与执行未调制 Tx 的 STM32进行并排比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我强烈建议您通过我们的安全渠道申请设计审查、以确保此处不存在硬件问题。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TI  BOOSTXL CC1125板-我想硬件应该没问题吧?

    https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-CC1125

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您使用的是定制电路板。 如果您使用的是 BOOSXL CC1125并且它可与 SmartRF Studio 配合使用、则该电路板可能没有什么问题。 您运行 CC1125和 STM32的电压是多少? 它们都在3.3V 电压下工作吗? 从您的示波器图片来看、它们似乎在2.2V 的电压下工作。

    您能否分享您的设置图片?

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何连接到 CC1125板?  BOOSXL CC1125具有多种电源选项和控制选项、具体取决于电路板是否通过 LP 的 USB 进行控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以为您使用的是定制板。

    这是另一个线程!
    在这种情况下、定制板和 BOOSTXL 之间的行为不同;
    在这种情况下、 定制电路板和 BOOSTXL 上的行为是相同的。

    电路板均为3.3V;示波器为2V/div、迹线 约为1.5div 高;
    顶部迹线(CS)中的一些迹线出现了轻微削波-因此它不显示完整振幅

    我尚未在此设置中使用 AVR 开发板-有一个可用于基于 AVR 的项目的自定义开发板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
      BOOSXL CC1125有几种电源选项和控制选项,具体取决于电路板是否通过 USB 从 LP 进行控制

    "LP"的意思是"Launch Pad"?

    在本例中、STM32F0发现板取代 LaunchPad。

    我认为唯一的选择是设置 P1:

    • 对于 P2.2提供的5V 电压、上部2个引脚(最接近的电路板边缘)


    • 使用 SmartRF Studio 时、较低的2个引脚(用于连接 USB 的5V 电压)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些设置与您在 AVR 中使用的设置完全相同、对吧?

    [/报价]

    确认。

    因此、SPI 命令(包括顺序)匹配。

    GPIO 可能有问题吗?

    这是否会导致这种"挂起"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然在与这个作斗争。

    我将 SWRA493 "CC112x-CC1190升压软件示例"移植到了 STM32、并使其能够在开发板和定制目标板上工作-因此这两种硬件设置都能正常工作。

    我立即在 STX 之前添加了一个函数来转储每个单独记录的寄存器。

    我在自定义代码中对寄存器进行了相同的设置-通过读回进行检查 全部 寄存器-而  SWRA493 代码传输、而自定义代码不传输。

    随附的 Excel 电子书显示了寄存器转储。

    e2e.ti.com/.../COM14_2D00_23_2D00_1114_2D00_1506_5F00_Custom_2D00_vs_2D00_SWRA493_2D00_code.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了问题- GPIO 名称中出现复制/粘贴错误、意味着 nRST 已生效!