This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:Wi-SUN 终端节点/叶节点示例

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1291846/lp-cc1312r7-wi-sun-end-node-leaf-node-example

器件型号:LP-CC1312R7

大家好!

我n´t 在寻找有关 Wi-SUN FAN 中终端节点(或叶节点)的参考、但我没有找到除该线程之外的任何内容

"LP-CC1352P7:用于终端节点/叶片器件的 Wi-SUN 网络重新连接和位移能力"。


该主题中有一些终端节点参考、但始终作为 FAN 1.1的新特性。

n´t 我寻找风扇1.1但没有找到它。

是否有 TI 的 Wi-SUN 网络中的终端节点示例?

´ven´t 是一个愚蠢的问题,但我刚开始研究这种类型的网络,不知道它。

谢谢!  

安德烈