This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:请推荐支持12.5kHz 窄带宽度的低于1GHz 无线 MCU。

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1292490/cc1312r7-please-recommend-a-sub-1ghz-wireless-mcus-that-supports-narrow-banwidth-as-12-5khz

器件型号:CC1312R7

您好、

我正在寻找支持窄带宽、低于1GHz 的无线 MCU。

项目信息如下:

应用: 咖啡店寻呼机

频率:447kHz

带宽:12.5kHz

我想知道 CC13xx 系列是否支持窄带宽。

如果支持窄带宽、请告诉我如何设置。

 或者、请推荐无线 MCU 支持的窄带。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC13x2/CC13x4 系列支持窄带9.6kHz PHY。

    首先使用在868/SmartRF Studio 设置中的窄带 PHY 915 MHz。 然后将频率更改为447kHz:

    此致、

      理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RGW。

    感谢您的回复。

    是否支持12.5kHz 的 Rx 带宽?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、支持此功能