This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:使用 GPIO 的分段 LCD 驱动

Guru**** 1536860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1285607/launchxl-cc1310-segment-lcd-drive-using-gpios

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

您好!

有没有任何方法可以使用 GPIO 来驱动段 LCD? 如果愿意、可以驱动3COM 和1/3偏置 LCD。

提前感谢您。

斯坦尼斯卢斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Staneslouse:

    请检查此示例是否对您有用。 它使用 SPI 驱动器来驱动 LCD 显示屏。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALhOmMyWEbkPYNCOoPsvUQ__com.ti.SIMPLELINK_CC13X0_SDK__eCfARaV__LATEST

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我倾向于说"否"、因为支持 1/3偏压是一个挑战、因为 GPIO 被设计为数字输出、而且要产生1/3电压、因此 IO 之间需要一个电阻梯。 您的设计受到位置、价格或当前因素的限制吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    我真的在寻找  段类型的 LCD,我可以看到来自 TI 的应用说明(https://www.ti.com/lit/ug/tidubq7a/tidubq7a.pdf?ts = 1698413400808&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F ). 您能否建议我这只适用于4COM LCD 或用于3COM?

    此致、

    斯坦尼斯卢斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们目前使用的是3COM 1/3偏置 LCD、因此、我正在寻找在没有任何驱动 IC 的情况下使用相同显示屏的可能性。

    此致

    斯坦尼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、该设计仅适用于4COM LCD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:  

    我尝试运行示例、很遗憾我收到以下错误、您能建议我如何解决此问题吗? 我已经安装了特定版本(v2.16.0.08)。

    此致

    斯坦尼斯卢斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Staneslouse:

    请确保 SDK 或 CCS 工作区的路径中没有空格。 这可能是发现 makefile 时出现的问题。

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    是否有可能为上述 LCD 驱动程序示例提供非 rtos 版本?

    此致

    斯坦尼斯卢斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Staneslouse:

    目前没有更新的计划。

    此致、

    SID