This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:射频接口与 CC1352P 的比较

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352P7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1292362/cc1352p7-rf-interface-compared-with-cc1352p

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P

尊敬的低于1GHz 团队:

对于从 CC1352P 迁移到 CC1352P7的客户、他们是否可以不希望射频接口调谐也一样?  

从射频角度来看、CC1352P7中是否有任何变化?

谢谢。
达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    射频接口与 CC1352P 至 CC1352P7相同。

    以前、对于 CC1352P、我们依靠 FCC 占空比来通过监管测试。 在更新设计后、我们对滤波进行了改进、因此不需要 FCC 占空比。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @RGW -对过滤的变化感到好奇。  这是否会影响915 MHz ISM 频带的 F3和 F4谐波发射?  如果使用建议的 Johanson 平衡-非平衡变压器、这是否会影响任何输出匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户已将 Johanson 平衡-非平衡变压器用于这两种设计、我们希望 CC1352P 和 CC1352P7都能实现相似的性能。

    客户测量的谐波水平是多少?

    868 MHz 还是915 MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在处于915 MHz 的 ISM 频段。  3.66GHz 下的4次谐波纹波纹波为52dBuV/m、因此超出限值仅2dB。  如果我们采用占空比规则、可以获得更大的裕度、但这将限制消息有效载荷大小、用于将来的所有使用。  如果与 P1相比、P7芯片第三和第四次谐波的发射更低4-6 dB、那么这将是一个舒适的裕度、而没有任何占空比限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用相同的射频滤波器、则性能将相似。  

    对于 Johanson 滤波器、预计您将需要一些占空比来通过 FCC 法规。 您可以随时添加 LC 滤波器来消除依赖于占空比的要求。

    CC1352 IPC 应用手册: https://www.ti.com/lit/swra629

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢- 我已经在输出上使用了 Johanson 平衡-非平衡变压器和它们的 LPF、还有一些具有轻度 LPF 质量的 PI 匹配网络。  我想让您详细说明一下 P7使用改进滤波的更新设计的评论。  P7内部添加了哪种滤波?  是用于处理谐波的 LPF 吗?  或 BPF 来帮助提高 RX 灵敏度?  我只是想了解在对比 P1型号评估此芯片时、我们应该寻找什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是在 P7参考设计上得到改进的外部无源滤波。 不是实际的芯片设计本身。

    请发送原理图、我们可以帮助您提高谐波性能。