This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:cc1352p7

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1293561/cc1352p7-cc1352p7

器件型号:CC1352P7

尊敬的先生:

我们正在尝试创建一个自愈网络。

例如,如果 PAN 中有1个收集器和8个传感器,则所有传感器都通过 SUB 1与收集器进行通信。  收集器则通过 BLE 与控制中心通信。 此问题是在极少情况下收集器可能被销毁或出现故障。 我们如何使其他传感器之一切换到收集器模式。

我们知道、我们可以在一个网络中使用多个收集器、 但将所有节点都设为收集器似乎不是一个好主意? 对于我们来说、永久使用多个收集器的想法毫无意义、因为我们 在一个特定的 PAN 中仅拥有最多8至16个节点。 也许它确实希望你可以建议(这是一个好主意,使所有节点成为收集器,我相信收集器可以相互通信。

我想到的另一个选择是具有双启动映像、其中闪存上的某些标志将决定要加载的应用程序(收集器或传感器)  请您向我们提供有关我们如何能够快速、高效地实现一个能够自我修复的网络的建议。

谢谢

纳德姆