This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:SUB1G 发送帧严重丢失的数据

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1310, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1290856/cc1312r-sub1g-sends-data-with-serious-frame-loss

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: CC1310SysConfig

大家好、

我的客户有一个致命的问题:

情况描述:SmartRF Studio 7 CC1310接收、因为我们已经有使用 IAR 开发的成熟产品在销售、该产品必须基于此次接收、但目前 CC1312R 开发不支持您身边的 IAR 开发、只能在 CCS 平台上开发、 但 CCS 开发只能使用 CCS syscfg 配置、即1312用于发送、1310用于接收。 CC1310和 CC1312是根据不同的配置平台进行配置的。 现在它们需要接收和接收。 这是不可能的?

它们是否基于相同的配置平台进行配置? 目前、只能修改 CC1312以适应1310接收。 我们固定了频带。 现在帧丢失严重。 为了防止您怀疑我们的样品有问题、我们目前正在使用官方程序测试样品的发送和接收功能。 已验证的帧数量很少、并且使用的所有软件平台均已更新至最新版本。

比较两个配置软件的 Zhuge 参数、我发现在配置相同的参数后、输出文件的值不同。 我不知道会产生什么影响、例如 rxbw 和 txPower。

我在这里有专门的设备来测试频率偏移、并且没有发现超出允许范围的频率偏移。

e2e.ti.com/.../POWER_2600_DEC.pdf

e2e.ti.com/.../MCU_2D00_RF.pdf

e2e.ti.com/.../PCBV2.0_2D00_HY2300044.pdf

注: 我定位的原因是软件是内存溢出、而硬件是频率偏差。

但客户被排除在外。

此问题对于他的项目更为关键。

都使用最新的 SDK 和 CCS。

感谢你的帮助。

此致、

银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们使用什么 PHY 和频率?

    CC1310和 CC1312R 都是定制板吗?

    是否可以在两个 CC1310和两个 CC1312R 之间接收数据包?

    当您说它们"丢失帧"时、是 丢失了所有数据包还是接收了一些数据包?

    假定 CC1310和 CC1312使用正确的设置、它应该能够进行通信。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,HG,

    损失比例超过三分之二。 我也知道如果 CC1310和 CC1312的配置完全相同、那应该不会有任何损耗。 但现在发生了。 我现在怀疑配置参数很方便、也被忽略了。

    我需要正确的 SysConfig 配置参数。

    CC1312发送的 CC1310数据接收率低于30%。

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,HG,

    他们使用的是正确的设置。

    他需要正确的设置。

    他不知道什么是正确的设置。

    非常迫切需要使用正确的标准配置作为找出问题的参考。

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到它们使用的是远距离5kbps PHY、但是符号速率从20ksps 变为40ksps 、接收器带宽变为77.7kHz。 我们尚未使用这些设置对我们的对讲机进行特征设定。 因此、我们无法为其提供任何设置。 如果他们使用默认的 PHY、没有任何变化、CC1310和 CC1312R 应该能够无任何问题地进行通信。

    他们是否尝试过在没有任何更改的情况下使用默认的5kbps 远距离 PHY?

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,HG,

    问题在于、我们销售的设备已经投入使用。 如果我们想更换以前的产品、售后服务将无法预测、并且需要重新匹配天线。 现实不允许我们作出如此大的改变。 如果只是初次验证、我们不会拒绝您的建议。 我们也可以尝试你所说的话,但我们可能无法采纳。 而且要在本周五向用户发布这些样本,这是非常麻烦的事情。

    您能帮助提供其他 支持或建议吗?

    我刚刚将 CC1312和1310的参数更改为默认值。 我没有对868进行任何更改。 具有相同的效果。 它接收的数据较少。

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在我的办公桌上使用客户设置进行测试、我收到了所有数据包。

    这也可能是一个硬件问题。  

    CC1310板和 CC1312自定义板是否都是? 如果需要、您能否为两者上传原理图?

    将 SmartRF Studio 用于 CC1312和 CC1310。 您是否能够在任何默认 PHY 上接收100%的数据包? 首先尝试50kbps PHY。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经上传了第一份 通知中的原理图。

     

    我建议他首先尝试50kbps 的 PHY。

    他已经提交了硬件应用程序、但到目前为止一直没有收到反馈。

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们的设计基于哪个参考设计?

    我看到 他们使用的是 TCXO。 您能分享此器件型号吗?  

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1312中的 TCXO

    2.他没有n‘t 告诉我参考。

    3.他说他在 官方发展委员会上试过一次。

    但具有相同现象。

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    软件 SmartRF Studio 7可以接收到、但是下载到 CC1310开发板的程序严重丢包。

    再次解释为了避免你怀疑我的程序有什么问题,我再次强调,这些都是官方程序。 您建议我使用50kbps PHY、已经试过、

    此致、

    银河