This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:为 CC1120使用38、4MHz TCXO

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1293957/cc1120-using-38-4mhz-tcxo-for-cc1120

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1125

你好

我们将针对869、212MHz (EN300-220下的社会保障)下的12、5kHz 窄带应用使用 CC1125、并使用38、4MHz TCXO 时钟。

电源电压= 3、3V

发现 CC1120几乎与 CC1125相同、但只指定为使用32MHz 晶体。

 

我们已经尝试用 CC1120替换 CC1125、并保留了38 4MHz TCXO 时钟。

我似乎工作得不错  

Question:

  1. 出于什么原因、CC1120的晶体频率限制为32MHz?
  2. 从 TCXO 将 CC1120馈送到38个4MHz 会产生什么结果?

此致 Knud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1120并非为38.4 MHz TCXO 而设计。 正是接收链中的 ADC 设置了该值、因为 ADC 并不会在所有38.4 MHz 参考条件下都保持稳定。 在 CC1125上、这是一个额外的位、因此可以重新配置 ADC、使其在32 MHz 和40 MHz 上都保持稳定。