This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310协处理器、固件版本号问题

Guru**** 2541160 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1291891/cc1310-cc1310-coprocessor-the-firmware-version-number-question

器件型号:CC1310

嗨、大家好!

我们使用主 MCU + CC1310协处理器构建一个系统。

我们使用 CC3220中的协处理器 Hex、 ,我们使 Mater 代码参考 COP 界面和 NPI 文件。  现在、系统可以工作。 我们要开发固件、 需要 CC1310 SDK 版本可以与 <simplelink_sdk_ti_15_4_stack_plugin_2_20_00_05>中的 CoProcess Hex 版本匹配、 但是、我们尝试了在 CC1310历史 SDK 上发布的所有版本、 没有人能够在  <simplelink_sdk_ti_15_4_stack_plugin_2_20_00_05>上匹配 CoProcess Hex、这不仅是函数、而且还包括 Hex 大小。

我们使用 Mater MCU 向 CC1310发送一个订单、并检查 Mater MCU 与 CC1310之间的 UART 帧是否使用了协处理器十六进制、请查找以下信息:

 

05 61 02  
03
01
02 00 01
67  

序列号是否为协处理器十六进制的版本号?

或者,你可以支持我们检查十六进制版本并发送给我们正确的 SDK Zip ?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据发行说明: SimpleLink SDK TI 15.4 Stack 插件发行说明

    Simplelink SDK TI 15.4 Stack 插件(2_20_00_05)已通过以下组件验证:

    • CCS 8.1
    • IAR 代码生成工具
      • ARM 8.20.3
    • GNU C 编译器
      • gcc-arm-none-eabi-7-2017-Q4-主要
    • SimpleLink CC3220 SDK v2.20.00.10
    • SimpleLink MSP432P4 SDK v2.20.00.12
    • SimpleLink MSP432E4 SDK v2.20.00.20
    • SimpleLink CC13XX SDK v2.20.00.xx (用于15.4传感器节点和 MAC 协处理器固件)

    我认为  SimpleLink CC13XX SDK 2.20.00.xx 就是这样:

    SIMPLELINK-CC13X0-SDK 软件开发套件(SDK)| TI.com

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经尝试了所有的 cc1310 SDK 版本、没有可与3220收集器结合使用的协处理器代码、经编译的协处理器十六进制文件没有与收集器通信的串行端口的数据输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    据我所知、没有具有专门项目的 SDK 版本、也没有堆栈插件中的 hex 文件、但我会检查并看看我是否可以找到有关此问题的任何内容。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:\ti_simplelink_sdk_ti_15_4_STACK_PLUGIN_2_20_00_05\tools\cc1310_cop_firmware\cc3220_coprocessor_cc1310lp.hex

    哪个例程与该 hex 文件对应?

    我 正在为该文件寻找一个例程项目。 请提供帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 中的任何源项目都与此 hex 文件不对应。 我会尝试联系与堆栈插件设计相关的人员、看看他们是否能够访问源项目。  

    此致、

    马尔文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marvin

    好的、我们的项目非常紧迫、我们希望利用这个计划进行产品的大规模生产。 我们希望尽快帮助推动这项技术的发展、

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marvin

    您是否找到了任何相关的源项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、很遗憾。 仍在等待负责协议栈插件的团队的回答。 我会在有更新时通知您、

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    你那有新消息吗?