This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:srfprog.exe 不使用 CC1312R7开发 SBL 编程

Guru**** 2481985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1293648/cc1312r7-srfprog-exe-don-t-shpport-sbl-programming-with-cc1312r7

器件型号:CC1312R7
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、TI 团队;

已安装最新的 SmartRF 闪存编程器2版本1.8.2、通过 CLI 运行 srfprog.exe、 找到  

srfprog.exe 不要使用 CC1312R7分流 SBL 编程、详细信息如下

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Flash Programmer 2\bin>srfprog -t soc (COM7、CC1312)-r addr (0x200,000、8)

德州仪器 SmartRF 闪存编程器2 v1.8.2 -窗口
------------------

通过2引脚 cJTAG 连接。

100%d 在 device_info.xml 中找不到器件'CC1312 '。
无法在 device_info.xml 中找到器件'CC1312 '。
错误:无法在 device_info.xml 中找到器件'CC1312 '。

谢谢!

Br;

TXG