This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:通过 DriverLib 执行 UART1 IOC 配置

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1294010/cc1312r-uart1-ioc-configuration-through-driverlib

器件型号:CC1312R

您好!

我的问题与 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1058772/cc1312r-uart1-pin-muxing-configuration/3939364#3939364直接相关

此问题仍未解决(7.10.01.24)。 我将编写一个低级 bootloader、因此在此我无法使用高级 UART2驱动程序。 更奇怪的是、SSI 配置的一个非常类似的功能允许两个 SSI 实例进行配置...

此致、

Paweł

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Paweł

    我建议您查看我们的 UART2驱动程序及其处理方法。 通常、我们始终建议使用我们的驱动程序。  

    如果您提供问题的具体说明、我们可以尝试进行查看、但我们不能承诺我们将在整个实施过程中为您提供支持。

    谢谢、

    M·H