This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:访问 TX 带帧输出

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1293880/cc1101-access-tx-framed-output

器件型号:CC1101

您好!

我想知道是否可以通过 GDO 引脚之一或通过 SPI 接口读取寄存器来访问 TX 帧输出(前导码+同步字+内编码位流)?  我不确定 IOCFG 寄存器中的某些保留测试位是否允许这样做。

谢谢。

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接收到的前导码和同步字不存储。 对于调试、您可以将同步字设置为0xAAAA 并使用固定长度的有效载荷来查看是否接收到预期的数据包。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我正在尝试访问在发送端的发送器中生成的帧位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否详细说明一下为什么要这样做? 听起来您想要进行一些调试、但可以找到其他方法来解决您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们最初使用 CC1101构建定制的100GHz FSK 收发器。  对于发送端、我们使用的合成器芯片(ADF4159)具有一个可直接由 FSK 调制 LO 的引脚。  目前我正在仿真微控制器中的 CC1101数据包生成(前导码+同步字+编码位)、并使用微控制器驱动合成器 TX 引脚。  这可以正常工作、但限于低数据速率。   

    由于交换要求、我们无法执行多级升频转换来向上转换 FSK 调制的 CC1101输出。

    我正在寻找一种方法(如果可能)来访问 CC1101的 TX 数据包位并使用它们驱动一个 GDO 引脚以驱动合成器上的 TX 引脚。

    谢谢。

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不支持、CC1101不支持这一功能。

    Br

    Siri