This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:433MHz 评估板

Guru**** 2538730 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1295258/cc1101-433mhz-evaluation-board

器件型号:CC1101

大家好、

客户正在计划在接收器侧使用 CC1101。

是否有用于433MHz 评估的 EVM?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    以下是适用于 CC1101的433 MHz 设计:

    CC1101SR 434MHz (SWRR046):  https://www.ti.com/lit/zip/swrr046

    我们目前处于"介于"CC1101 EVM 之间、其中我们现有的电路板已停产(TI.com 上不再提供)、但我们尚未最终确定替代产品。

    如果预期的数量很大、请直接与我联系(或通过 E2E 上的 PM 联系)、看看我们是否可以找到解决方案、否则客户有两个选择:

    • 在此期间从第三方购买。
    • 使用上面链接的参考设计生产自己的 EVM。

    当然、我们 也可以在 E2E 上提供支持。

    此致、

    扎克