This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:使用 SimpleLink SDK 7.10时、二进制文件大小增加了近15%

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1295781/cc1352r-binary-size-increased-nearly-15-when-use-simple-link-sdk-7-10

器件型号:CC1352R

最初、我们在项目中使用了 Simplel ink SDK 6.10。  后来、我们迁移到了 SimpleLink SDK V7.10。  应用程序代码没有变化。 但我们注意到、二进制大小突然增加了近15%、

在 Simple link 6.10 SDK - 205KB 中编译代码时的二进制大小

在 Simple link 中编译代码时的二进制大小7.10 SDK - 235KB。

在我们使用 SimpleLink SDK 7.10时、这是否符合预期,或者是否有方法减小编译的二进制文件大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasan:

    您是否更改了编译器/RTOS。

    如果项目基于旧 TIRTOS、而现在您要迁移到 TIRTOS 7、则闪存消耗预计会增加。

    我可以想到的另一个主要可能的变化是在 PIN 和 GPIO++驱动器之间进行迁移。  

    此致、

    SID