This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:传感器控制器功能的功耗问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1295966/cc1352r-power-consumption-issues-of-the-sensor-controller-function

器件型号:CC1352R

您好、TI 团队、

我们的一个智能传感器项目使用 CC1352R 进行无线连接、但我们 现在担心的是功耗问题。

从 CC1352R 的数据表中、我们可以了解到、 具有传感器控制器功能时的电流为30.1uA。 但我们正在使用的电池容量是1000mA、需要实现5年的使用寿命。

如果 CC1352R 每15分钟从传感器读取一次数据、然后将其传输到网关。  最长的工作时间为1000mA 30uA/24H/365days=3.68岁,不能达到5年工作周期。 您能对此申请提供一些建议吗?

谢谢。

此致