This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:IQ 转储补丁的最大数据速率

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1295543/cc1314r10-maximum-data-rate-for-iq-dump-patch

器件型号:CC1314R10

"CC13xx  IQ 样本"应用手册指出:在 RX 中使用 IQ 转储补丁时、CC13x0的数据速率限制为12.5kbps、CC13x2的数据速率限制为25kbps。

 CC1314R10的最大数据速率是多少?

谢谢

加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary

    IQ 转储补丁不适用于 CC13x4器件。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siri

    感谢您的快速响应。

    IQ 转储补丁不适用于 CC13x4器件。

    在给定正确的业务案例的情况下、是否有一个等效的修补程序_可能_? 实际上是不可能的?

    Unknown 说:
    在 RX 中使用 IQ 转储补丁时、CC13x0的数据速率限制为12.5kbps、CC13x2的数据速率限制为25kbps。

    此处的速率(12.5kbps 和25kbps)实际上是最小值吗?

    再次感谢、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设、考虑到商业案例已足够大、也可以制作 CC13x4的补丁。

    请针对此申请与您当地的 TI 销售办事处联系。

    速率为支持的最大数据速率。

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    速率为最高数据速率受支持。

    很抱歉提出这个问题、但我希望确保我完全理解。 该应用手册说:

    "在 RX 中使用 IQ 转储补丁时、CC13x0的数据速率限制为12.5kbps、CC13x2的数据速率限制为25kbps。 在 TX 中、补丁可以在与 genfsk/prop PHY 相同的运行限制内使用。  SmartRF Studio [1]中的50kbps 设置 应作为起点。

    1)这是否意味着"50-kbps 设置从 SmartRF ... 应作为起点使用"不起作用(由于12.5/25kbps 的限制)?

    2) 2)这也意味着此 28.8kHz 示例也 不起作用?

    再次感谢

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册指出应使用50kbps 作为起点、然后修改以下内容:

    您使用以下设置参考的帖子:

    由于7.2 小于 12.5kBaud 的差分采样率、 最大12.5kBaud ,这些设置是可以的。

    Siri