This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:运行 SimpleLink SDK TI 15.4 Stack 插件协议栈例程大约五分钟后、收集器串行端口不会打印数据。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1286078/cc1310-after-running-the-simplelink-sdk-ti-15-4-stack-plugin-protocol-stack-routine-for-about-five-minutes-the-collector-serial-port-does-not-print-data

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC3220SF

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

客户使用 SimpleLink SDK TI 15.4 Stack 插件示例、

在采用传感器协处理器收集器的三端子例程的前提下、我连接到了38个传感器节点、数据可以稳定地传输。 运行大约5分钟后、

收集器串行端口不再打印数据、但观察到协处理器的串行端口仍在发送数据。 附加的图片

您可以在上图中看到时间戳、

左侧是协处理器的串行端口输出、右侧是收集器的串行端口输出。 它仍在15:03分钟输出数据、而右侧的最后一次打印在16:57分钟、并且不会再次打印。 我可以问吗? 这是什么原因、如何解决?

重新启动串行端口不起作用

谢谢。此致、

约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:  

    我先需要一些详细信息。

    客户使用的是哪个版本的 SDK?

    使用了哪种配置? (传感器和收集器在哪个模式下运行? 使用了哪种类型的 PHY?)

    协处理器是打印输出从传感器接收的数据、还是打印输出收集器发送到传感器的数据?

    传感器向收集器发送数据的频率如何?

    您是否能够测量 MAC-COP 和 Host (collector)之间的接口并查看是否仍将数据发送到主机?

    您能否问客户、他们是否可以在16个节点上进行测试。 38个节点对于收集器要处理的事情来说可能太多了。

    此致、  

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    以下是客户的回答:

    版本号:simplelink_sdk_ti_15_4_stack_plugin_2_20_00_05

    使用默认配置(非信标模式、PHY 130)

    协处理器串行端口输出发送到收集器的数据。

    发送数据的频率是默认的40秒

    已确定主机尚未接收到数据、协处理器仍在发送到串行端口。

    在20个节点上进行了测试、情况相同、

    顺便说一下、CC1310可以使用当前 SDK 连接到当前版本并在当前版本下稳定运行多少个传感器节点?

    谢谢。此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yolande、

    根据我们内部运行的 LNT 结果、使用50kbps PHY 运行的150个节点几乎可以实现稳定的性能。 LNT 是大型网络测试。 因此、节点数量不应该是问题。

    它们是如何记录数据的?  

    我将进行深入研究、然后返回并给出答案。

    此致、

    马尔文  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    他们 使用 UartAssist.exe 串行端口调试助手来记录串行端口消息。

    谢谢。此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    它们首先应完全确定协处理器是否正在向收集器发送数据。 我可以看到它正在打印出所接收的数据、但他们是否尝试过测量 TX 引脚并查看是否发送了实际数据?  

    他们是否使用 Linux 计算机作为网关? 如果他们使用我们提供的 Linux 网 关示例、他们将拥有网关应用程序 Web 界面、并可在其中了解 连接了哪些传感器以及收集器正在接收的数据。 这里是 linik: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/ti154stack_linux_x64_4_20_00_05/docs/ti154stack/html/ti154stack-linux/linux-running-the-example-applications.html

    由于传感器仍然连接到网络、且协处理器正在接收数据、因此收集器仍在工作。  

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    它们分别用 CC3220作为网关、cc1310作为协处理器、cc1310作为传感器节点、在测试协处理器的 TX 管脚一直在发送数据、但是3220收集器没有收到、如第一幅图片所示。

    谢谢。此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。

    他们为 CC3220使用哪个 SDK 版本和软件示例?

    CC1310使用的是哪个 SDK 版本?

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    3220使用:simplelink_sdk_ti_15_4_stack_plugin_2_20_00_05  

    1310使用: 最新的 SimpleLink CC13x0 SDK (当前为4.20.02.07)

    谢谢、此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    有任何更新吗?

    谢谢、此致

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队,

    希望一些建设性的意见能够得到考虑。

    谢谢、此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yolande、

    我已获得 CC3220器件、并将尝试进行相同的设置。 我希望在下周前得到一个答案。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您的帮助、我们期待您的回复。

    谢谢、此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    我已经完成了设置。 我能问您运行在哪种模式(FH、beacon 或非 beacon)吗?

    此致、

    马尔文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    在非信标模式下、例程中的唯一修饰符点是 CONFIG_PHY_ID 修改为 APIMAC_GENERAL_CHING_LRM_433_PHY_130。

    谢谢、此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是否使用了堆栈插件中提供的协处理器和传感器的 hex 文件?

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用堆栈插件中提供的协处理器和传感器十六进制文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    协处理器和传感器文件已经使用特定的 PHY(config_phy_ID  )进行了编译。 因此、更改  cc3220的 CONFIG_PHY_ID 会出现问题。 正如我们在另一线程中讨论的那样、我将研究在哪里为堆栈插件中使用的协处理器和传感器找到源项目。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在找到支持此堆栈插件的协处理器源代码后、我们可以在仿真环境中测试项目中的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问一下、前面提到的150个节点和50kbps PHY 的稳定运行使用了什么模式? 信标模式、非信标模式还是 FM 模式? 传输数据的间隔是多久? 能否实现低功耗模式? 我们当前的工作场景也是这样的。 您能否提供一些帮助、帮助我们在这种情况下更快地工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC1310

    嗨、大家好:

    我们有一些需要与您讨论的问题:

    1.系统架构:

    A.我们的网关使用 CC3220SF (外部 MCU)+ CC1310 (协处理器) 作为网关。

    B. 51个传感器(使用 CC1310)。

    c. 使用 TI 15.4 Stack 的协处理器和传感器。

    2. SimpleLink SDK 版本信息:

    a.外部 MCU (CC3220SF):运行 simplelink_sdk_ti_15_4_stack_plugin_2_20_00_05。

    b.协处理器(CC1310):运行 simplelink_sdk_ti_15_4_stack_plugin_2_20_00_05文件夹下的 Hex (cc3220_coprocessor_cc1310lp.hex) 

    c. Sensors (CC1310): 在 simplelink_sdk_ti_15_4_stack_plugin_2_20_00_05文件夹下运行 Hex (sensor_cc1310lp_noFH.hex)。  

    测试了五组数据、测试数据如下:

    3.自定义修改操作:

    答:我们只是将 CONFIG_PHY_ID 修改为 APIMAC_ GENERAL_CHINA_ LRM_433_ PHY_ 130。

    b.所有其他文件与 SDK 相同。

    4.测试结果:

    1.我发现有些传感器在5次测试中无法加入网络。

    2.每次测试,无法加入网络的传感器是不同的。

    3.每次测试,传感器不能加入网络总是发送少量按摩成功。

    4、测试全部、数据丢失率高、最高26.61%。

    5.所有可加入网络的传感器的 RSSI 均为-30dB~-50dB、射频硬件设计参考的是 TI 的演示、因此我们不认为错误来自硬件。  

    您可以为我们提供一些帮助来进行分析、我们接下来应该怎么做才能找到问题?

    测试结果如下所示:

    测试 时间 总测试时间 传感器数量 连接的传感器数量 我们设置的传感器发送的数据数 CoP+MCU 接收的数据数量 数据丢失率
    第1 67分钟 51 47 5151 4067 21.04%
    第2个 117分钟 51 48 8976 6802 24.22%
    第3次 73分钟 51 48 5610 4484 20.07%
    第4 117分钟 51 46 8925 6550 26.61%
    第5次 157分钟 51 45 12036 8920 25.89%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的测试系统架构是用于网关的 MCU (CC3220SF)+COP (CC1310)?  传感器使用 CC1310? 如果您的架构是这样的、您在  MCU (CC3220SF)+COP (CC1310) 和传感器(CC1310)上使用的 SDK 版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该测试针对 FH、Beacon 和非 Beacon 模式进行。 但是、对于信标模式、仅使用50个节点进行测试。

    未提供传输间隔。  

    低功耗模式是什么意思?

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了以下名称: 15_4_STACK_PLUGIN_2_20_00_05

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    您能否提供更完整的解决方案? 例如、如上所述

    1个 集电极,协处理器,传感器 或 连接器,传感器

    2 协议栈使用哪个版本的 SDK?

    3 我们目前使用15_4_STACK_PLUGIN_2_20_00_05 、您能否实现上述150个节点的稳定传输?

    4 我上面提到的低功耗模式意味着器件在不传输数据时进入睡眠状态。

    5 您是否找到了此插件的源代码项目? 目前,我们希望采用这项计划,尽快找到相应的源项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、非信标模式是否测试过上述150个节点、是否可以实现稳定的传输?是否可以使用 CC3220堆栈插件实现上述情况下的稳定传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测试150个节点时、您能提供详细的测试报告吗? 例如、连接距离、丢包率和测试持续时间等信息

    我们在非信标模式下使用 simplelink_ SDK_ TI_ 15_ 4_ Stack_ Plugin_ 2_ 20_ 00_ 05协议栈插件测试、50个传感器节点的数据包丢失率会略高。 详细数据如图所示。 在测试期间、您是否修改了固件源代码中的参数? 您能否提供给我进行测试?

    测试序列号 总测试时间 传感器数量 连接的传感器数量 传感器发送的数据数 CoP+MCU 接收的数据数量 数据丢失率
    第1 67分钟 51 47 5151 4067 21.04%
    第2个 117分钟 51 48 8976 6802 24.22%
    第3次 73分钟 51 48 5610 4484 20.07%
    第4 117分钟 51 46 8925 6550 26.61%
    第5次 157分钟 51 45 12036 8920 25.89%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marvin、是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所使用的 SDK 如下:

    simplelink_cc13x2_sdk_2_20_00_33_eng_t

    simplelink_cc13x0_sdk_2_20_00_20_eng

    我可以在下周为您提供有关测试的更多信息。 需要获取研发资源。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marvin、是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您改用 Linux 网关解决方案: https://www.ti.com/tool/TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK。它得到更积极的支持。 很遗憾、我们没有  资源可帮助您进一步了解堆栈插件的这一用例。

    但是、我解决了查找与堆栈插件配合使用的协处理器项目的问题。

    1.从 SDK cc13x0 2_20_xx_xx 中选择一个协处理器工程。 我使用的 SDK 版本是:cc13x0_2_20_00_38。

    2.协处理器项目的问题在于 UART 管脚布线与 CC3220SF 不匹配。 CC1310的 UART 引脚默认路由到 IOID_2和 IOID_3、这与 CC3220SF 的 UART 引脚不匹配。 转至 CC13X0_LAUNCHXL.h 文件并找到以下代码行:

    #define CC1350_LAUNCHXL_UART_RX IOID_2 /* RXD */
    #define CC1350_LAUNCHXL_UART_TX IOID_3 /* TXD */

    将其更改为:

    #define CC1350_LAUNCHXL_UART_RX IOID_9 /* RXD */
    #define CC1350_LAUNCHXL_UART_TX IOID_11 /* TXD */

    它应该在应用此更改后正常工作。  

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会尝试你的建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您描述的修改、我已经尝试过、在修改 UART 引脚之后、现在可以成功开启网络

    很遗憾、在我打开网络后、传感器无法加入网络、甚至无法搜索。 附件是串行端口日志的屏幕截图:

       

    上述是协处理器日志

    上面是收集器日志、

    我正在使用的 SDK 版本:cc13x0_ 2_ 20_ 00_三十八

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marvin  

    我们已经使用此堆栈插件完成了测试、希望帮助我们找到原始1310协处理器代码和基本配置、从而帮助我们快速构建项目。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎没有打开网络。 需要在 CC3220上按 SW2按钮。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的屏幕截图没有捕获 PermitJoin-on,

    我会将最新的测试日志发送给您、






    使器件加入并启用5个传感器、

    但无法加入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已确保仅定义一个特定的模式? 检查传感器和收集器项目中的 feature.h 文件、

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我保证收集器和传感器都使用如图所示的非信标模式。 左侧是收集器、右侧是传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin

    我再次尝试下载传感器代码、如图所示。 已连接传感器、但遗憾的是、在连接后两分钟内未收到任何数据。 此外、协处理器会自动重新启动、如附加的图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是协处理器 UART 的详细日志:

    [ 2023年11月27日20:44:36.246]#接收十六进制>
    FE 14 42 81 6D 93 80 27 00 4B 12 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 57 FE 01 62 05 00 66 FE 10 42 84 F3 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E5 FE 01 62 33 00 50 FE 01 62 50 00 33
    [ 2023年11月27日20:44:37.259]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 03 6D 93 80 27 00 4B 12 00 01 00 01 DC
    [ 2023年11月27日20:44:37.428]#接收十六进制>
    FE 21 42 8D 00 02 BB AA 00 00 00 00 00 00 00 03 6D 93 80 27 00 4B 12 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FE 0C 42 91 02 01 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DC
    [ 2023年11月27日20:44:45.193]# RECV hex>
    FE 21 42 8D F3 02 01 00 00 00 00 00 00 02 BB AA 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 33 33 33 33 33 33 33 33 05 03 03 03 0B
    [ 2023年11月27日20:44:59.364]#接收十六进制>
    FE 21 42 8D F3 02 03 00 00 00 00 00 00 02 BB AA 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 33 33 33 33 33 33 33 33 05 03 03 03 09
    [ 2023年11月27日20:45:01.587]# RECV HEX>
    FE 0C 42 91 02 03 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DE
    [ 2023年11月27日20:45:02.056]#接收十六进制>
    FE 01 62 05 00 66 FE 10 42 84 F3 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A4
    [ 2023年11月27日20:45:02.289]# RECV HEX>
    FE 0C 42 91 02 02 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DF
    [ 2023年11月27日20:45:04.063]#接收十六进制>
    FE 01 62 05 00 66 FE 10 42 84 F3 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7
    [ 2023年11月27日20:45:06.072]#接收十六进制>
    FE 01 62 05 00 66 FE 10 42 84 F3 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A6
    [ 2023年11月27日20:45:37.395]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 02 01 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DC
    [ 2023年11月27日20:45:45.181]# RECV hex>
    FE 21 42 8D F3 02 01 00 00 00 00 00 00 02 BB AA 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 33 33 33 33 33 33 33 33 05 03 03 03 0B
    [ 2023年11月27日20:45:59.361]# RECV HEX>
    FE 21 42 8D F3 02 03 00 00 00 00 00 00 02 BB AA 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 33 33 33 33 33 33 33 33 05 03 03 03 09
    [ 2023年11月27日20:46:01.571]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 02 03 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DE
    [ 2023年11月27日20:46:08.089]# RECV HEX
    FE 01 62 05 00 66 FE 10 42 84 F3 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1
    [ 2023年11月27日20:46:10.090 ]#接收十六进制>
    FE 01 62 05 00 66 FE 10 42 84 F3 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0
    [ 2023年11月27日20:46:24.836]# RECV HEX>
    FE 0C 42 91 02 03 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DE
    [ 2023年11月27日20:46:25.037]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 02 03 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DE
    [ 2023年11月27日20:46:25.240]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 02 03 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DE
    [ 2023年11月27日20:46:25.427]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 02 03 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DE
    [ 2023年11月27日20:46:25.628]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 02 03 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DE
    [ 2023年11月27日20:46:25.816]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 02 03 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DE
    [ 2023年11月27日20:46:26.017]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 02 03 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DE
    [ 2023年11月27日20:46:26.219]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 02 03 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DE
    [ 2023年11月27日20:46:26.42]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 02 03 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DE
    [ 2023年11月27日20:46:26.607]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 02 03 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DE
    [ 2023年11月27日20:46:26.811]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 02 03 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DE
    [ 2023年11月27日20:46:27.015]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 02 03 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DE
    [ 2023年11月27日20:46:37.386]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 02 01 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DC
    [ 2023年11月27日20:46:41.875]#接收十六进制>
    FE 06 41 80 04 03 01 02 00 01 C2 FE 01 62 01 00 62 FE 09 67 EE 01 0C 43 7E 22 00 4B 12 00 CB FE 01 62 09 00 6A FE 01 62 09 00 6A FE 01 62 09 00 FE 01 62 09 00 6A FE 01 62 09 00 6A FE 01 62 09 00 6A FE 01 62 38 27 7C FE 01 62 30 27 74 FE 01 62 31 27 75 FE 01 62 30 27 74 FE 01 62 31 75 FE 01 62 31 27 75 FE 01 62 30 27 74 FE 01 62 30 27 74 FE 01 62 31 27 75 FE 01 62 09 00 6A FE 01 62 09 00 6A FE 01 62 0C 00 6F
    [ 2023年11月27日20:46:48.458]#接收十六进制>
    FE 16 42 8C EA 01 0A 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB FE 01 62 0C 00 6F
    [ 2023年11月27日20:46:54.855]#接收十六进制>
    FE 97 42 8C 00 0A 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 81 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF AF FE 01 62 09 00 6A FE 01 62 03 00 60 FE 01 42 8E 00 CD FE 02 62 08 00 68 FE 03 62 08 00 01 00 68 FE 09 62 08 00 0C 43 7E 22 00 4B 12 00 29 FE 03 62 08 00 BB AA 78 FE 01 62 09 00 6A
    [ 2023年11月27日20:47:37.389]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 02 01 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DC
    [ 2023年11月27日20:47:45.155]# RECV hex>
    FE 21 42 8D F3 02 01 00 00 00 00 00 00 02 BB AA 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 33 33 33 33 33 33 33 33 05 03 03 03 0B
    [ 2023年11月27日20:48:37.381]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 02 01 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DC
    [ 2023年11月27日20:48:45.164]#接收十六进制>
    FE 21 42 8D F3 02 01 00 00 00 00 00 00 02 BB AA 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 33 33 33 33 33 33 33 33 05 03 03 03 0B
    [ 2023年11月27日20:49:37.366]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 02 01 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DC
    [ 2023年11月27日20:49:45.155]# RECV hex>
    FE 21 42 8D F3 02 01 00 00 00 00 00 00 02 BB AA 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 33 33 33 33 33 33 33 33 05 03 03 03 0B
    [ 2023年11月27日20:50:37.369]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 02 01 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DC
    [ 2023年11月27日20:50:45.130]# RECV hex>
    FE 21 42 8D F3 02 01 00 00 00 00 00 00 02 BB AA 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 33 33 33 33 33 33 33 33 05 03 03 03 0B
    [ 2023年11月27日20:51:37.348]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 02 01 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DC
    [ 2023年11月27日20:51:45.126]#接收十六进制>
    FE 21 42 8D F3 02 01 00 00 00 00 00 00 02 BB AA 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 33 33 33 33 33 33 33 33 05 03 03 03 0B
    [ 2023年11月27日20:52:37.339]#接收十六进制>
    FE 0C 42 91 02 01 00 00 00 00 00 00 01 00 01 DC
    [ 2023年11月27日20:52:45.113]# RECV hex>
    FE 21 42 8D F3 02 01 00 00 00 00 00 00 02 BB AA 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 33 33 33 33 33 33 33 33 05 03 03 03 0B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    协处理器的网络似乎已重新启动。 您能否帮助我确认此问题的原因? 谢谢!