This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:相控阵、MIMO 应用

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1295837/cc1101-phased-arrays-mimo-application

器件型号:CC1101

您好!
我们是否在相位阵列、低于1GHz 的 MIMO 应用方面有任何经验或参考设计? 这是我的客户提出的问题。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我不知道之前针对该应用的工作/设计-我会要求团队的其他成员确保这一点。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于四分之一波的物理尺寸、针对低于1的相控阵应用不太实际、特别是对于消费类无线设备。 当 四分之一波的尺寸小得多时、这种做法在较高的频率中使用得多。  

    相位阵列天线完全可以用于低于1GHz 的器件。 例如、以800/ 900 MHz 的基站移动天线为例、但这些天线的长度通常约为1m、其中多个偶极在内部连接、并采用通过相控阵形成的波束。