This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:弯折线天线参考设计

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC-ANTENNA-DK2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1293933/cc1110-cc1111-meander-antenna-reference-design

器件型号:CC1110-CC1111
主题中讨论的其他器件:CC-Antenna-DK2

设计说明 DN024修订版 SWRA227E 引出了以下文件包:
  CC1110EM 弯折线天线参考设计(swr059.zip)
但是 ,https://www.ti.com/lit/zip/swrr059.zip 是一个死链路。

你能提供一个新的链接吗(就像你对 swra228那样)?

感谢您的帮助、
斯泰潘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    并附上该天线的参考设计。

    请注意、在该设计中 GND 平面变得格外大、因此我们可以测量不同尺寸 GND 平面上的谐振。  

    ie2e.ti.com/.../8132.CC1110EM_5F00_IIFA_5F00_Reference_5F00_Design_5F00_1_5F00_0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、这是一个反相 F、我要寻找的 F 在曲折的 SWRA227E 中引用。 请在此处查看:
    https://www.ti.com/lit/an/swra227e/swra227e.pdf?ts = 1700177584
    最初在 swrr059.zip 中提供、现在我的开场问题中引用了已不存在的 URL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件是否在时间的束缚中永久丢失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 天线支持文档在 DN035中有超链接、因此这是我们对天线的第一种支持。

    您正在寻找的弯形天线是在 CC-Anntenna-DK2作为天线#9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ....我确实看到了,但 DK2已经从 CADSTAR 切换到 Allegro ,我们在 swrra59.zip 中验证了设计,所以它感觉超过一点不舒服,让切换考虑到这是射频的东西。

    我是否可以建议提交例行 IT 请求,以便 从备份中恢复"">www.ti.com/.../swra059.zip",这样可以迅速产生结果? 如果 zip 文件被意外删除,那么可能是由于 AN058(SWRA161.PDF)脚注[19]第42页上的一个拼写错误,这可能应该有更正确的链接"">www.ti.com/.../swra059.zip",即 swrr 而不是 swra.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    蜿蜒的结构很容易绘制到一个新的布局。

    请使用 CC-Antenna-DK2 #9中的设计,或者重新绘制弯折线结构到您的设计中,或者导入 CC-Antenna-DK2 #9 光绘。 旧的参考设计有时会被新的参考设计取代和更新。

    我们已经使用 Allegro 将近12年 、因此大多数 CC1xxx 和 C2xxx 参考设计都是 Allegro 格式。