This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:CC1310 Rx 未接收数据

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1287866/launchxl-cc1310-cc1310-rx-not-receiving-data

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310

我有一个 CC1310、在 Code Composer Studio 中运行调试时、我很难让器件与之通信 、但我的 器件在运行 SmartRF Studio 时会与之通信。 我正在运行项目 rfPacketRX_CC1310_LAUNCHXL_nortos_ccs、并且我已跨 SmartRF 设置.c 和.h 复制  

我在 rfPacketRx.c 中的回调中有一个断点、我认为当 CC1310接收到数据时应该会命中、但没有命中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    按设备、您指的是基于 CC1310的定制电路板? 还是我们的 Launchpad 之一?

    这些器件的 APPart 有多远?

    rfPacketRx 可能未使用正确的无线电设置、即您从 SmartRFStudio 7复制的无线电设置。 请再次检查您使用的符号是否正确。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 LAUNCHXL-CC1310从 Drayton Digistat+恒温器接收数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能解释一下符号的含义、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按符号、

    我是指无线电命令结构的名称、例如 RF_cmdPropRadioDivSetup、RF_cmdFS 等。

    此致。

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要将其更改为与 SmartRF 生成的不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    否、如果代码按原样编译、则不必更改这些代码。

    您是否可以共享无线电设置以及如何初始化无线电的代码片段?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    有任何关于这一主题的更新吗?

    此致、

    亚瑟