This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:无法进入 GPIO 待机示例的待机模式

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1296071/cc1312r-cannot-enter-standby-mode-for-gpio-standby-example

器件型号:CC1312R

大家好、

1) 1)正在下载和测试 GPIO 待 机示例、客户正在使用开发板测试待机、可以最初进入待 机模式、但 在再次测试时无法进入待机模式。 未对例程和开发板进行任何更改。 目前使用无源晶体。 使用容性放电点来测试如何提供电源电压。

客户已尝试重新安装 SDK、但问题仍然存在。

待机模式下的 DCDC-SW 引脚输出波形如下:  

目前、此时无法进入待机模式、引脚波形如下:  

2) 2) 如何配置要启用的内部32.768晶体?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    对于开发板、您是指他们使用自己的定制板还是使用 LaunchPad?

    第二个图是否显示了每次器件从待机状态唤醒时切换引脚处的信号? 如果没有、您能否更详细地解释第二张图片显示的是什么?

    您还能否问他们是否可以使用示波器捕获电感器之后的 VDDR 电压?