This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:LCD Booster Pack 发生了什么情况某些设计示例项目还在使用中?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-SHARP128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1296328/cc1310-what-happend-with-the-lcd-booster-pack-some-sample-projects-are-designed-with-still-available

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-SHARP128

我需要一个快速简单的方法来显示收集器- sensor com、LCD booster pack 将非常棒、但是我可以在此论坛中找到的所有链接都已失效。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在讨论的是430BOOST-SHARP96 booster pack 是否 BOOSTXL-SHARP128 booster pack 与固件样片兼容?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    我认为  BOOSTXL-SHARP128是兼容的。 我仅测试了 SimpleLink CC13x0 SDK 示例项目。  

    谢谢、

    M·H