This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:可以使用1.8V I2S 吗?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1297172/cc1352p-can-1-8v-i2s-be-used

器件型号:CC1352P

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

用户希望使用 CC1352P 通过1.8V I2S (PCM)进行连接。

用户是否可以直接将1.8V 用作 CC1352P 的电源?

他们是否应该这样将所有这些 VDDS/VDDS2/VDDS3/VDDS_DCDC 连接到1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    是的、CC1352P 可以提供1.8V 电压。当 VDDS 低于2.0V 时、器件使用全局 LDO、因此它们不需要直流/直流转换器元件、并且应遵循 SWRA640 应用手册第11.3节中关于全局 LDO 模式的建议。

    应用手册中的片段:

    仅供参考:由于 VDDS 的电压仅为1.8V、因此无法通过20dBm PA 实现20dBm 的输出功率、因为20dBm 的输出功率 VDDS 需要为3.3V。它们也不能通过14dBm 的 Sub-1GHz PA 获得14dBm 的输出功率、 因为该 PA 需要最低2.1V 的 VDDS 来获得14dBm 的输出功率。