This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1352R:rfCarrierWave 示例在 launchxl 板上不工作

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1296559/cc1312r-cc1352r-rfcarrierwave-example-not-working-on-launchxl-board

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1352R

CC1352R:rfCarrierWave 示例在 launchxl 上不工作、代码卡在 runcmd 处(RF_cmdTxTest)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bijendra:

    1.您使用的是哪个版本的 Simplelink SDK?

    2.当你说程序卡在 runcmd 时,你说卡在了什么意思? 此示例展示了如何发送一个长载波、该程序的默认行为是启动无线电、然后进入 TX 并保持该状态。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24

    2.卡滞意味着不显示任何输出功率  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bijendra:

    如何测量输出功率?

    2.在发生这种情况时,您可以暂停调试会话,发布调用堆栈的截屏和射频命令的状态吗?

    谢谢、

    M·H