This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:CC1352P7:启用网状好友功能:构建和调试失败

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1295091/cc1352p7-cc1352p7-enabling-mesh-friend-feature-build-and-debug-failure

器件型号:CC1352P7

您好、TI!

我尝试启用网格好友功能。 启用后、我完成了编译并运行了调试器、但遗憾的是、它没有运行。

我使用 SDK:7.10.01.24 simple_mesh_node、只对两点进行了更改

1.启用好友  

2.替换此处:LAUNCHXL-CC26X2R1:编译 BLE simple_mesh_node 示例-蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎- TI E2E 支持论坛 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能否确认 在未启用网格好友功能时该示例的行为是否符合预期

    当您说示例未运行时、您能不能更快速地说明 什么是有效/无效的

    调试器指南主要在处理此问题时派上用场、

    https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/7.10.01.24/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x-guide/debugging-index.html

    请按照调试指南中的指导进行操作、以确保代码按预期运行、堆和堆栈未饱和、器件按预期执行射频操作等。

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    除了朋友之外、我还测试了其他网格功能、它们都能正常运行。 为什么好友功能仅在激活时才会遇到问题似乎令人困惑。

    是否需要调整其他配置才能使好友功能正常运行?

    此致、    

    尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼尔

    很遗憾、我们的 BLE 专家本周会到场。 有人会在周末关注这一点、但与此同时、您是否已经查看过蓝牙网状网络的 SLA?

    其中有一些提到好友功能的地方:

    蓝牙网状网络(TI.com)

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siri

    我还尝试了版本7.10.00.98、遇到了同样的问题。 但是、当我将 SDK 版本更新到6.41.00.17时、问题就成功解决了。 因此、我目前怀疑这可能是 SDK 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    感谢您的测试。 我们提交了错误请求单。  

    谢谢、

    M·H