您好!
我已经将电阻分压器的中点连接到 IOID_7 (我们正在使用的 RSM 封装上的引脚24)。 分压器由 为所有进入 CC1310的 VDD 信号馈电的相同电压源供电。 因此、对于此问题、意味着 VDDS 对电阻分压器进行馈送。
我想进行比例式测量、因为 VDDS 的实际电压无关紧要。 原始 ADC 读数应独立于 VDDS、并且只有分压器中两个电阻的一个功能。
我使用编程模拟通道
{
.adcDIO = CC1310_LAUNCHXL_DIO28_ANALOG、
.adcCompBInput = ADC_COMPB_IN_AUXIO2、
.ref 源 = ADCCC26XX_VDDS_REFERENCE、
.samplingDuration = ADCCC26XX_SAMPLING_DURATION_2P7_US、
.inputScalingEnabled =真、
.triggerSource = ADCCC26XX_TRIGGER_MANUAL
.returnAdjustVal = false
}、
ADC 会返回值、但会稍微偏离值。 并且当我将 VDDS 从3.2V 更改为3V 时、它们会发生变化。 似乎我没有成功选择 VDDS 基准模式。 我尝试将 inputScalingEnabled 设置为 false、但似乎没有帮助。
我还需要做什么其他事情吗? 是否有一些与此相关的勘误表? 我花了几个小时搜索网站,发现其他人有类似的问题,但我没有能够收集一个适合我的解决方案。