This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:引导加载程序配置位的地址

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1297287/cc1352p7-addresses-for-the-bootloader-configuration-bits

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352PSysConfig

我使用的是 CC1352P、并在 Linux 中使用 Jlink 调试器对其进行了连接  

我正在尝试根据文档 swcu185f 在1FD8寄存器中设置引导加载程序参数。

在表3.1 CCFG 客户配置第308页中的 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册文档#swcu185F 显示为0x5000 3000、在表11.2中、CCFG 寄存器显示1FD8作为引导加载程序配置的位置。

我需要做的是启用引导加载程序并按照表11.13页828所述设置引导加载程序使能引脚和电平。

我正在尝试了解如何 直接对寄存器是6FD8 (5000 + 3000 + 1FD8)还是1FD8进行寻址?

我不想使设置不正确的寄存器的原型变成砖墙。

请尽快告知!

谢谢

约翰·科尔尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    表11-2给出了相对于基址寄存器地址的地址偏移量。 由于基地址为 0x5000 3000、完整地址为 0x50003000 + 0x1FD8 = 0x50004FD8。

    您还可以在 SysConfig 中配置引导加载程序:TI 器件->器件配置并使用启用引导加载程序和启用引导加载程序后门选项。  

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这很有用