主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1352R1、 、CC1352P、 CC1352R、 SysConfig
我想将 OpenThread 与 LAUNCHXL-CC1352P1一起使用、但 Resource Explorer 仅显示 LAUNCHXL-CC1352R1的代码示例。
由于这些 Lauchpad 之间的区别在于是否存在额外的20dBm PA、我能否使用 CC1352R1中的代码并将其启动到我的 CC1352P1?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想将 OpenThread 与 LAUNCHXL-CC1352P1一起使用、但 Resource Explorer 仅显示 LAUNCHXL-CC1352R1的代码示例。
由于这些 Lauchpad 之间的区别在于是否存在额外的20dBm PA、我能否使用 CC1352R1中的代码并将其启动到我的 CC1352P1?
谢谢你。
尊敬的 Eduardo:
由于会导致运行时问题的 PA 原因、我不建议使用 CC1352R 项目作为该器件上的引脚标识、该器件与 CC1352P 略有不同。 请改用 LAUNCHXL-CC1352P-2 Thread 项目。 由于 LAUNCHXL-CC1352P1上的 PA 匹配电路硬件针对低于1GHz 运行进行了优化、而 LAUNCHXL-CC1352P-2版本支持2.4GHz、因此请确保在 SysConfig 文件的 TI-OpenThread -> RF 模块中使用+5dBm 或更低的输出 TX 功率。 鉴于 OpenThread 仅在2.4GHz 下运行、这将允许使用正常输出路径(即非 PA)。
此外、请注意、SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 的未来版本(即之前的 v7.10)将不包含 OpenThread 堆栈或资源。 相反、它将托管在 TI 的 ot-ti Github 存储库上。
此致、
瑞安
这由 Thread 规格决定、而不是由 TI 决定。 您可以从 OpenThread Group 和 Thread 支持获取更多信息。
"Thread 规范使用在2.4GHz 频段中以250kbps 运行的 IEEE 802.15.4 [IEEE802154] PHY (物理)和 MAC (媒体访问控制)层进行链路层通信。 该规范的 IEEE 802.15.4-2006和 IEEE 802.15.4-2015版本用于 Thread。"
此致、
瑞安