This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:LAUNCHXL-CC1352P1和 LAUNCHXL-CC1352R1兼容代码 OpenThread

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, LAUNCHXL-CC1352R1, CC1352R, SYSCONFIG, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1296249/launchxl-cc1352p-launchxl-cc1352p1-and-launchxl-cc1352r1-compatibility-codes-openthread

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1352R1、CC1352P、 CC1352RSysConfig

我想将 OpenThread 与 LAUNCHXL-CC1352P1一起使用、但 Resource Explorer 仅显示 LAUNCHXL-CC1352R1的代码示例。

由于这些 Lauchpad 之间的区别在于是否存在额外的20dBm PA、我能否使用 CC1352R1中的代码并将其启动到我的 CC1352P1?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

     由于会导致运行时问题的 PA 原因、我不建议使用 CC1352R 项目作为该器件上的引脚标识、该器件与 CC1352P 略有不同。  请改用 LAUNCHXL-CC1352P-2 Thread 项目。  由于 LAUNCHXL-CC1352P1上的 PA 匹配电路硬件针对低于1GHz 运行进行了优化、而 LAUNCHXL-CC1352P-2版本支持2.4GHz、因此请确保在 SysConfig 文件的 TI-OpenThread -> RF 模块中使用+5dBm 或更低的输出 TX 功率。  鉴于 OpenThread 仅在2.4GHz 下运行、这将允许使用正常输出路径(即非 PA)。

    此外、请注意、SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 的未来版本(即之前的 v7.10)将不包含 OpenThread 堆栈或资源。  相反、它将托管在 TI 的 ot-ti Github 存储库上

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的建议、我将了解一下 LAUNCHXL-CC1352P-2 OpenThread 项目!

    您说过"OpenThread 仅在2.4GHz 下运行"、这意味着它无法与低于1GHz 结合使用? 是兼容性问题吗? OpenThread 仅设计为在2.4GHz 频率下运行、或者有什么其他原因吗?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这由 Thread 规格决定、而不是由 TI 决定。  您可以从 OpenThread GroupThread 支持获取更多信息

    "Thread 规范使用在2.4GHz 频段中以250kbps 运行的 IEEE 802.15.4 [IEEE802154] PHY (物理)和 MAC (媒体访问控制)层进行链路层通信。 该规范的 IEEE 802.15.4-2006和 IEEE 802.15.4-2015版本用于 Thread。"

    此致、
    瑞安