This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:连接问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1298203/cc1312r-connection-issue

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1310

大家好、  

我的客户使用两个 CC1310F128作为收集器、并使用  两个 CC1310F128作为传感器。

现在、当两个 收集器连接到 PC 且范围为1M 时、无法建立连接。

如果将范围更改为2M、则 可以建立连接。

PS:SDK 版本为4.20.1.03

请帮助提供评论。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这是 TI 15.4-Stack 吗? 您使用的是哪个版本的 SimpleLink CC13x0 SDK?

    我不了解您的拓扑。 您是否使用 PAN ID 强制一个传感器连接至每个收集器? 或者它们是否连接到第一个发现的收集器?

    存在"距离太近"这样的情况、但只要器件之间的距离大约为10cm 以上、就应该没问题。

    您使用的是定制板还是 CC1310 LaunchPad?

    谢谢、

    M·H