This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:如果器件上载了收集器的先前代码、则传感器未加入网络

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1297798/cc1352r-sensor-not-joining-the-network-if-the-previous-code-of-collector-is-uploaded-on-device

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1352P7

您好!

我们正致力于在不使用多个主器件的情况下实现自愈网络。 我们使用的方法是、如果主器件/收集器由于某些问题而离线、则最近的传感器将扮演主器件的角色。 在这方面、我们使用 bim (引导映像管理器)在主固件和传感器固件之间切换。 所以、问题在于切换到控制器固件时、器件无法连入网络。 我认为这是由 NVS 中的网络参数造成的。

我还尝试过使用一些简单的方法

/*清除全部 NV */
csf_clearAllNVItems();//在收集器固件上  



/*清除全部 NV */
SSF_clearAllNVItems();

但无法让设备加入并创建网络。 非常感谢每一个建议

此致、  
哈姆扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    您是否见过我们有关使用多个网关的应用手册?

    https://www.ti.com/lit/swra734

    我建议您查看网络解离的实施情况、了解如何重置所有网络信息。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie H:
    是的、我阅读了此文档、但无法找到所面临问题的答案。 我的工程基于 dmm_154X_REMOTE_DISPLAY_OAD_APP_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang。 我所使用的 SDK 是  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98
    传感器和收集器之间的通信正常工作、我可以收发消息。 唯一的问题是我将传感器的代码切换到主器件、那么它将无法正常工作。
    我无法在您共享的文档中找到任何有用的信息。/

    此致、
    哈姆扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    如果您 从应用手册中添加网络解析代码片段,您应该能够连接到新网络。

    谢谢、

    M·H