This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:关断电流与温度间的关系

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1292344/cc1311p3-shutdown-current-vs-temperature

器件型号:CC1311P3

我可以 介绍  CC1311P3的关断电流与温度特性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中针对室温下的关断(无时钟在运行、无保留)规定了该值为115nA_typ。

    最坏情况下的关断电流应在最高温度下发生。  

    此致、

      理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了跟进 Richard 的回复、我需要重新绘制特征评定数据、以确定随温度变化出现的性能。 请在一周结束前允许进行此操作。


    此致、

    扎克

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的努力。 我很期待这张图。

    此致

    克里坦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritank:

    很抱歉延迟-我们没有忘记这一点、我现在正在处理此问题、因此很快就会提供。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    轻柔提醒、关于 特征 数据的重放、以找到温度变化时的性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritank:

    在分享之前、我需要与我们的验证团队澄清一点。

    以下数据是 3.6V 时的数据:

    温度 Current -均值所有条件 [不适用]
    -40 92.9
    25 115
    125 2619

    但是、必须注意的是、CC1311P3的最高工作温度为105°C。

    在共享之前、我想澄清的是、在最高工作温度之后、电流与温度间的关系呈指数级增加、因此105°C 时的预期电流消耗应明显降低。 我找不到此器件在125°C 以下(但高于25°C)的特性数据-我已提出此问题以供将来进行特性评估。

    此致、

    扎克