This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:想知道接收器's 混频器的本地频率的值

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1297096/cc1312r7-would-like-to-know-the-value-of-local-frequency-of-receiver-s-mixer

器件型号:CC1312R7

大家好、

我可以知道接收器混频器的本地频率的值吗? 从数据表中可以看出、方框图中有一个本机振荡器7、图像频率可能是个问题。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    本机振荡器频率将取决于接收频率和正在使用的 PHY 的中频。 将使用什么射频频率和 PHY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    非常感谢您的答复。 我列出了答案。

    射频频率:1216MHz、1216.5MHz、1217MHz、1252MHz、1252、5MHz、 1253MHz

    PHY:CC1312

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    我说 PHY 是指射频物理层。 对于 CC1312、我们有多个 PHY、它们以不同的数据速率进行数据传输/接收。

    SmartRF Studio 简化版列表:

    中频可根据所使用的 PHY 而改变。 使用哪个 PHY 或 PHY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 IF 频率的信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/swra682/swra682.pdf 中的第10章。 这还指向 TRM 中的相关表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego-San:

    PHY:窄带4.8kbps、2kHz 偏差、2-GFSK、10.1KHz RX 带宽。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PHY 的中频约为390kHz。 因此、对于您列出的频率、LO 将为1215.61 MHz、 1216.11 MHz 、1216.61 MHz、 1251.61 MHz、 1、252.11 MHz、 和1252.61 MHz