请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 大家好。
我附加一个基于您的 DN038的868MHz 天线建议。 您可以看到、我的设计被迫修改了天线的长馈送轨道、因为我无法将天线馈送点移到左侧。d 
它会在多大程度上影响天线性能? 能否通过馈点上的电感器/电容器对其进行调优? 原始设计的天线轨道和接地之间的距离为6mm、但我的设计的天线轨道和接地之间的距离为3.9mm。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
我附加一个基于您的 DN038的868MHz 天线建议。 您可以看到、我的设计被迫修改了天线的长馈送轨道、因为我无法将天线馈送点移到左侧。d 
它会在多大程度上影响天线性能? 能否通过馈点上的电感器/电容器对其进行调优? 原始设计的天线轨道和接地之间的距离为6mm、但我的设计的天线轨道和接地之间的距离为3.9mm。
谢谢
尊敬的 Francisco:
谐振频率的变化可能是由天线迹线和到 GND 的距离的变化引起的。 即使是电路板的封装、由于阻抗的变化、也会影响天线上的谐振频率。 因此、我们始终建议客户在其设计中采用 PI 匹配网络。
有关如何执行天线匹配的信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/swra726/swra726.pdf?。
此致、
Hg