This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:868MHz 螺旋天线改造

Guru**** 1144270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1298911/cc1200-868mhz-helix-antenna-modification

器件型号:CC1200

大家好。

我附加一个基于您的 DN038的868MHz 天线建议。 您可以看到、我的设计被迫修改了天线的长馈送轨道、因为我无法将天线馈送点移到左侧。d

它会在多大程度上影响天线性能? 能否通过馈点上的电感器/电容器对其进行调优? 原始设计的天线轨道和接地之间的距离为6mm、但我的设计的天线轨道和接地之间的距离为3.9mm。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francisco:

    则可以使用修改后的天线。  它的 谐振 频率将与我们的参考设计不同、但您可以使用 PI 匹配网络对天线进行调谐。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谐振频率是否会由于非直馈点或与 GND 的距离较短而发生更大变化?

    您是否提供调谐服务?

    我们从未调谐过天线。 我们需要什么工具? VNA?

    您是否有任何与天线调谐相关的文档?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Francisco:

    谐振频率的变化可能是由天线迹线和到 GND 的距离的变化引起的。 即使是电路板的封装、由于阻抗的变化、也会影响天线上的谐振频率。 因此、我们始终建议客户在其设计中采用 PI 匹配网络。

    有关如何执行天线匹配的信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/swra726/swra726.pdf?

    此致、

    Hg