This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:传感器控制器 GPIO 事件触发器延迟

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1299047/lp-cc1312r7-sensor-controller-gpio-event-trigger-latency

器件型号:LP-CC1312R7

您好

我正在尝试开发一种传感器控制器任务、该任务可以触发代码执行以响应 GPIO 更改。 要检测的 GPIO 脉冲宽度为200微秒。 不过、在 GPIO 更改和执行事件处理程序之间会遇到明显的延迟。 测量延迟周期为10毫秒。

作为参考、我附上了一个展示这种行为的示例传感器控制器工程。

代码包括几行:   

初始化代码:

evhSetupGpioTrigger (0、AUXIO_I_TP25、1、EVH_GPIO_TRIG_ON_EDGE);

事件处理程序 A 代码:

gpioToggleOutput (AUXIO_O_TP28);

evhSetupGpioTrigger (0、AUXIO_I_TP25、1、EVH_GPIO_TRIG_ON_EDGE);

您能帮助我确定并解决问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yigal、

    这很奇怪、因为这看起来与预期的时序不匹配:

    您是否有关于该应用的更多详细信息?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当使用 Sensor Controller Studio 调试我的代码时、它有这么大的延迟、但没有它、可以按预期工作。

    非常感谢