This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:应用问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: RF-RANGE-ESTIMATOR, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1299306/cc1312r7-application-problems

器件型号:CC1312R7
主题中讨论的其他器件:RF-RANGE-ESTIMATORCC1312R

您好、

 我的客户希望使用 CC1312传输压缩图片。 CC1312的通信速度是否能满足应用的要求? 或者我们有合适的产品推荐吗? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    这取决于客户的要求:

    • 他们希望以什么帧速率(24fps)运行? 1fps?)
    • 他们希望接收的图像覆盖范围是多少?
    • 压缩图像的预期大小是多少?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家。

    1.在传输视频时、 帧速率约为15fps;如果对视频或图像进行编码(H.264)、则帧速率可以压缩为100kbps~~150kbps;

    2.最远距离约为200m;

    3.在 CIF 和 D1分辨率下,大小约为480*360或640*480;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    您可以检查各种 PHY 的范围(200kbps、500kbps)、并使用我们的 RF-RANGE-ESTIMATOR 工具验证它是否适合: https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR

    H264编码由哪个部分进行、是独立的处理器吗? 但即使使用 H.264,500kbps 的 PHY 也会很困难。

    实际上、我们必须将150KB 的数据包除以2047 (Smart RF Studio 中使用500kbps PHY 的 CMD_PROP_TX_ADV 命令的默认大小)、我们看到我们必须至少传输80个数据包(假设帧大小有变化)。

    每个数据包花费大约32ms 以500kbps 的速率通过无线传输、我们得到大约2.3s 至2.5s 的传输时间、这与要求不匹配。

    客户必须使用更激进的 H.264压缩方法、或采用其他像 H.265这样的编解码器、如果希望使用500kbps PHY、该方法似乎是所需带宽的一半。

    然而、我认为具有1Mbps PHY 的 CC1312R 可以成功、在范围和波特率上都是如此。 但是、客户必须进行一些研究。 如果客户没有此器件、我可以根据需要提供示例和数字。

    此致、

    亚瑟