This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:CC115L/CC113L

Guru**** 2811455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC115L, CC113L, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1299977/cc113l-cc115l-cc113l

器件型号:CC113L
主题中讨论的其他器件:CC115L、、 CC1310

大家好!

我目前正在从事我们的一款传统器件与 CC113L (RX)和 CC115L (TX)模块之间的通信工作。 最初、我使用 CC 调试器连接了器件、并尝试使用 SMARF RF Studio V7设置 PHY。

我成功在 CC115L 与传统 RX 器件之间建立了通信。 我能够同时接收和查看 LaunchPad CC1310 DK 上的数据。 但是、我遇到了一个问题、那就是 CC113L 没有从 CC1310 DK 或传统 TX 器件接收到任何数据。

注意: SmartRF Studio 检测到的 CC113L 此外、我还附加了配置文件。

非常感谢您提供有关如何解决和解决此问题以使 CC113L 正常运行的建议

此致

斯坦尼斯卢斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Staneslouse:

    我找不到任何附加文件。

     您在 CC113L 上试用了哪些 PHY 和频带?

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HG:

    e2e.ti.com/.../5224.Legacy_5F00_RX.xml

    附件文件希望您可以查看

    PHY 设置、如下所示

    频率- 433.92MHz

    调制:OOK

    同步字- AC 59

    数据速率- 2k

    XTAL - 27MHz

    此致

    斯坦尼斯卢斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HG:

    我已经测试了射频器件命令来读取数据、它对 CC1310DK 和旧版 TX 器件都有效。 但是、我注意到有一些额外的数据附加到 RX 缓冲区、如随附的图像中所示。 能否向我介绍一下为什么我在固定数据长度时会收到更多数据?

    此外 、如果您具有、请为我提供一个与 MSPM0连接的示例代码。

    此致

    斯坦尼斯卢斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Staneslouse:

    很高兴您收到 CC113L。 从上面的图片看、您设置的有效负载数量似乎高于您发送的有效负载数量。 使用固定数据包时、必须设置数据包长度 PKTLEN 寄存器。 您能否进行代码导出并在此处上传、这样我就能看到您使用了哪些设置?

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HG:

    在设置正确的数据包长度后、看起来一切正常、同时我使用在这里附加了寄存器设置。

    此外、我想知道是否可以设置1字节同步字而不是2字节? 有任何直接示例适用于 MSPM0 MC 吗?

    此致

    斯坦尼斯卢斯  

     e2e.ti.com/.../CC113L.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、我们没有专门针对 MSPM0的示例。

    建议使用4字节的同步字以获得出色性能。 此器件不支持1字节同步字。 但是、如果 TX 器件仅发送1字节的同步字、您可以将 CC113L 配置为使用2字节的同步字、并将第一个同步字字节设置为与前导码相同。

    此致、

    Hg