This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:是否有可用于 CC1190的 EVM 板?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, LAUNCHXL-CC13-90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1300300/cc1190-is-there-any-evm-board-available-for-cc1190

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC13-90

您好、TI 团队、

您好!!!

我们需要为 CC1190评估模块提供 PCB 布局文件。 我们已找到 scheamtic 的链接,

https://www.ti.com/lit/an/swra477/swra477.pdf?ts = 1701760851214&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC1190%253FkeyMatch%253DCC1190

但没有 PCB 布局建议指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lavanya。

    我们没有为此模块提供的布局。 但是、CC1190会 用于其他可用的参考设计。 以下链接是 LAUNCHXL-CC13-90的参考设计、您可以将设计作为其基础。  

    https://www.ti.com/lit/zip/swrc338 

    一般而言、您应该遵循我们 有关 SWRA640 PCB 布局的一般建议。  

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Halatulla Gholami、

    在该 https://www.ti.com/lit/zip/swrc338 参考设计中、有两个原理图 文件最终生成了这个 EU 和 US。 一些匹配的网络值是不同的、我应该使用什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您将在哪个区域使用。 如果在美国使用、则使用美国版本;如果在欧洲、则使用欧盟版本。 使用这两个版本的原因是不同区域具有不同的调节。  

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hg、

    我们来自印度(亚洲国家),该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、印度和 欧盟对低于1GHz ISM 频带的规定 非常相似、只是在撰写本文时可以使用的频率范围有所不同。 因此、我建议对印度使用欧盟版本的板。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hg、

    感谢您的建议。