This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:进入睡眠模式时的 ADC_Retention 设置

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1300452/cc1101-adc_retention-setting-when-going-into-sleep

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件: 测试2

你好。  

我正在 ISM 中使用 CC1101 900 MHz、RX BW 为101kHz。 SmartRF Studio 告诉我 TEST1 = 0x35且 TEST2 = 0x81、因此我要 在启动时的初始设置序列中将 ADC_retention 设置为1。

我的问题与数据表上的这些信息有关:"如果在唤醒时需要将 RX 滤波器带宽低于325kHz 的设置、则在进入睡眠模式之前应将 ADC_retention 位设置为1。"

每次进入睡眠模式之前、我需要再次设置它吗、还是在启动时设置它一次足够吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhonatan:

    我相信你需要把它设置为每次你睡觉。

    (您可以添加寄存器读数并检查是否有好奇心。)

    谢谢、

    M·H