请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 主题中讨论的其他器件: 测试2
你好。
我正在 ISM 中使用 CC1101 900 MHz、RX BW 为101kHz。 SmartRF Studio 告诉我 TEST1 = 0x35且 TEST2 = 0x81、因此我要 在启动时的初始设置序列中将 ADC_retention 设置为1。
我的问题与数据表上的这些信息有关:"如果在唤醒时需要将 RX 滤波器带宽低于325kHz 的设置、则在进入睡眠模式之前应将 ADC_retention 位设置为1。"
每次进入睡眠模式之前、我需要再次设置它吗、还是在启动时设置它一次足够吗?
谢谢。