This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:5Mbps

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1299965/cc1352r-5mbps

器件型号:CC1352R

迪亚尔斯、

只需确认它基于0x05的频带:5Mbps 编码的8-FSK 模式。 我们是否具有此模式的任何示例代码或文档?

锡扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siyan:

    我们没有此模式的设置。

    谢谢、

    M·H