This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:需要 swru109.pdf 副本

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1298082/cc1101-need-copy-of-swru109-pdf

器件型号:CC1101

我正在索取 swru109.pdf 的副本、它是 swrc021f 的文档

已发布的链接为 http://www.ti.com/lit/pdf/swru109 、但返回 Not Found。

我已经在网上搜索它,但没有运气。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您需要此文档的用途是什么? 我认为这已被弃用、因为我们不再销售示例所针对的套件。

    您是否刚刚开始使用 CC1101进行开发?  

    您要使用哪些硬件进行开发?

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我谷歌"swru109.pdf ",并发现这是第一匹配: https://www.ti.com/lit/an/swra109c/swra109c.pdf ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    感谢您的答复。

    此代码可从 https://www.ti.com/tool/download/SWRC021下载。 

    该代码写的很好、很有用。 其中包含大量示例、我很好奇是否 对示例的作用有更高级别的描述、如何比较这些示例以及哪些示例与我的项目最相关。

    我正在使用 CC1101进行定制设计、以原始方式发送小数据包(~30字节)。

    谢谢。

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这 是指向其他文档(swra109c、而不是 swru109)的链接、其中包括对我要查找的文档的引用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于简单的 RX 和 TX 测试、应使用 ex_link。

    很遗憾、我无法找到您要查找的文档。

    然而,我写的所有代码示例在 SWRC021中,所以如果你有任何问题,请告诉我:-)

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siri

    太好了、谢谢。 我有基于 ex_link 启动并运行的测试代码。

    正如我说过的、"代码写的很好、很有用。"  

    我想知道、为什么要按照特定顺序对寄存器一次编程一个寄存器、而不是对所有寄存器进行 write_burst?

    再次感谢。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您查看所写入的寄存器列表、就会看到其中存在一些间隙、因此并非所有寄存器都需要写入。

    这可能就是为什么将其设置为单次写入的原因。

    我还注意到、这些示例会写入一组固定的寄存器。 这不适用于将使用最新 SmartRF Studio 导出的寄存器设置。

    这只会导出默认更改的寄存器设置。

    根据应用中需要使用的设置、如果要尽可能减少 SPI 事务的数量、可以进行突发写入或单次写入、或二者的组合。

    Siri