This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:射频频带1076 -1315 MHz

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1299597/cc1352p7-rf-frequency-band-1076-1315-mhz

器件型号:CC1352P7

您好!

CC1352P7的数据表声明它支持射频频段1076 -1315 MHz。 我正在使用"Smart RF Studio" 软件和评估板 CC1352P7-1。

不幸的是、该音调仅存在于频率1076-1、113 MHz 上。 如何使它适用于整个频段315 MHz?  

谢谢。

亚历克斯·斯特雷尔比茨基