This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:CC1352P7

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1299372/cc1352p7-cc1352p7

器件型号:CC1352P7

大家好!

我们将在 Sub1GHz 15.4 Stack 中实现100个节点和收集器项目。 这种实现离我们的办公室很远,问题是, 我们如何  在没有按钮和 UART 的同一网络中添加一个或多个传感器?  (由于我们的外壳防水、因此无法使用按钮和 UART 连接器)  

Node-CC1352P7 (BDE 模块)

集电极-CC1352P7 LP

TI SDK-15.4 (低于1Ghz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    1.在项目中搜索此行"-DxAUTO_START"。 它应位于 sensor.opts 文件中。

    2.删除 x 并重新生成项目。

    这样、只要网络仍处于打开状态、传感器就可以自动连接到网络。

    此致、

    马尔文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin

    感谢您的回复..将在测试后回到您的回复..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin

    我们已根据您的建议实施了更改(自动启动)、但..it仅在通过终端启用时连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    hmm、尝试转到 sensor.c 文件中的该部分、

    #if !defined(CONFIG_AUTO_START)
    #if defined(AUTO_START)
    #define CONFIG_AUTO_START 1
    #else
    #define CONFIG_AUTO_START 0
    #endif
    #endif

    只需删除所有内容、但以下各项除外:

    #define CONFIG_AUTO_START 1

    它现在应该可以工作了。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您在试用相同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin

    它现在工作...谢谢很多..

    BTW 如何禁用 CUI (我们尝试通过 OPT 文件禁用、但在终端上仍然有效)、以降低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    如果您转至 main.c 并打印这段代码:

    #if !defined(POWER_MEAS) && !defined(CUI_DISABLE)
    /* Initialize CUI UART */
    CUI_params_t cuiParams;
    CUI_paramsInit(&cuiParams);

    // One-time initialization of the CUI

    // All later CUI_* functions will be ignored if this isn't called
    CUI_init(&cuiParams);
    #endif

    这将禁用打印。 但是、很奇怪、在修改.opts 文件时它不起作用。

    此致、

    马尔文