This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:有源计时器在基于 SDK v7.1的应用中消耗~μ A 1mA 电流、但不在 v4.2中消耗

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1301632/launchxl-cc1352p-active-timer-draws-1ma-current-in-sdk-v7-1-based-application-but-not-v4-2

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1352PCC1310

您好!

在将我们的一个应用从 CC1310/SDK v4.2移植到 CC1352P/SDK v7.1的过程中、我注意到同一应用消耗的基线电流为~μ A 1mA。 最终会跟踪电流消耗、并将其向下发送至有源计时器。 我们使用以下代码通过 GPIO 向外部 MCU 发送检测信号。

void hbTimerInit()
{
    Timer_Handle hbCbTimerHandle;
    Timer_Params hbCbTimerParams;

    // Called in main()
    //Timer_init();

    /* Configure the heart beat pin */
    GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_HEART_BEAT, GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
    GPIO_write(CONFIG_GPIO_HEART_BEAT, 1);

    /*
     * Setting up the timer in continuous callback mode that calls the callback
     * function every 1,000,000 microseconds, or 1 second.
     */
    Timer_Params_init(&hbCbTimerParams);
    hbCbTimerParams.period        = 1000000;
    hbCbTimerParams.periodUnits   = Timer_PERIOD_US;
    hbCbTimerParams.timerMode     = Timer_CONTINUOUS_CALLBACK;
    hbCbTimerParams.timerCallback = hbTimerCallback;

    hbCbTimerHandle = Timer_open(CONFIG_TIMER_HEART_BEAT, &hbCbTimerParams);

    // Not starting timer gets rid of baseline 1mA current draw
    if (Timer_start(hbCbTimerHandle) == Timer_STATUS_ERROR) {
    	// do something
	}
}

static void hbTimerCallback(Timer_Handle hbCbTimerHandle, int_fast16_t status)
{
    // Commented out to rule out current draw by GPIO
    //GPIO_toggle(CONFIG_GPIO_HEART_BEAT);
}

如果我们未注释掉代码中所示的行来启动计时器、则基准1mA 电流绘制消失。 基于 SDK v4.2的应用中的相同代码不会消耗此类电流。

我们是否应该以不同的方式使用计时器基于 v7 SDK 的应用?

提前感谢、

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK v7.10.01.24中用于 CC1352P1-launchpad 的计时示例项目在断开跳线至红色 LED 的情况下绘制0.9mA。 因此、这证实了我的结果、并可用作测试平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是设计上的。 活动计时器将防止系统进入待机模式。 在基于 v4 SDK 的应用中、我们实际上使用了时钟、而不是计时器。